Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Filtrer les résultats

Effacer
Quelle est la compatibilité des logiciels Schneider avec les différents systèmes d'exploitation Windows ?
Une nouvelle version de Windows est générée par Microsoft régulièrement !   Il reste ensuite à rendre compatibles les logiciels Schneider Electric...
Le logiciel Vijeo Citect est-il compatible avec le système d'exploitation Windows 7 ?
Le logiciel Vijeo Citect est compatible avec Windows 7 (Windows Seven) 32 bits et 64 bits à partir de la version 7.1 SP3.
Comment installer le câble SR2USB01 sur Windows XP ?
L'instruction de service du câble SR2USB01 explique une installation sur windows 2000. Pour une installation sur Windows XP suivre les indications...
Mon câble TSXCUSB485 n'est pas reconnu par mon PC sous windows 7 64 bits sous XPmode. Que faire?
Le convertisseur TSXCUSB485 est bien reconnu sous le système d'exploitation Windows 7  (W7 64 bits) mais pas sous la machine virtuelle XP Mode. De...
Comment formater une carte Compact Flash de 4Go avec le système de fichier FAT16 ?
Le système de fichiers FAT16 (ou FAT) limite le " formatage " à 2Go. Cette limite est imposée par les systèmes d'exploitation Windows MS-DOS 6.22...
Est-il possible de mettre à jour le firmware des modules Advantys OTB1C0DM9LP, OTB1E0DM9LP et OTB1S0DM9LP ?
Oui, la mise à jour du firmware des modules Advantys OTB est possible mais uniquement sur ceux disposant d'une version de logiciel embarqué supérieure...
Quelle est la configuration requise pour installer et exécuter Web Designer ?
Pour utiliser ce logiciel à un niveau optimal, nous recommandons la configuration suivante pour votre ordinateur : Processeur de 1 GHz, Mémoire vive...
Comment paramétrer Windows XP pour exécuter le logiciel Zelio Soft 1 ?
Après l'installation de Zelio Soft 1 sur le PC, il est nécessaire de modifier des propriétés de lancement de Zelio Soft 1. Pour cela :   cliquer droit...
Quel driver permet à Windows de reconnaitre correctement un Contrôleur M258 ?
Le driver permettant à Windows de reconnaitre le controleur M238 (dans le gestionnaire de périphérique) est le driver PLC USB Driver. Ce driver est...
Comment installer correctement le contrôle ActiveX pour Vijeo Designer WebGate sur Windows Vista et Windows 7 ?
Pour Windows Vista et Windows 7, vous devez configurer la stratégie de sécurité locale pour permettre l'installation d'un contrôle ActiveX Web Gate....
Résultats 1 - 10 sur 18