Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Filtrer les résultats

Effacer
Comment obtenir une sortie tension +/- 20V avec un module TSXASZ200 ?
Le principe est d'utiliser les 2 sorties du module TSXASZ200 en série. Câblage : La sortie tension voie 0 (borne 1) correspond au 0V de la sortie...
Le boîtier de dérivation TAP est-il livré avec la carte CANopen TSXCPP110 ?
Oui. La référence TSXCPP110 est composée : de la carte de communication CANopen PCMCIA type III TSXCPP110, du boîtier de dérivation  TAP CANopen à...
La carte de l'alimentation interne de l'automate TSX37 est-elle disponible en pièce de rechange ?
Non. Lorsque l'alimentation interne de l'automate est défectueuse, il est nécessaire de changer la base de l'automate. Pour les TSX37 livrés d'origine...
Quelle est la référence du bornier pour les modules analogiques M340 BMXAMI0810 et BMXAMI0800 ?
Ces deux modules utilisent un bornier 28 points. Deux types de borniers sont proposés : à ressort référence BMXFTB2820 à vis à cage référence BMXFTB2800...
Quelles sont les différences entre les références XBTZGUMP et TSXCUSBMBP ?
La référence TSXCUSBMBP est un adaptateur de communication USB / Modbus Plus. L'adaptateur est livré avec un CD intégrant : son driver, un guide de...
Les supports des piles TSXBATM01, TSXBATM02 et TSXBATM03 pour cartes mémoires TSXMRP sont-ils livrés avec la carte mémoire ?
Oui, les supports des piles TSXBATM01, TSXBATM02 et TSXBATM03 pour cartes mémoires TSXMRP sont livrés avec la carte mémoire. Remarque :  ces supports...
Est-il possible de changer le rétroeclairage d'un terminal Magelis XBTGT5000/6000/7000 ?
Oui. Le remplacement du rétroéclairage est une opération de maintenance pouvant être réalisée sur les unités XBT GT5000/6000/7000.   Se reporter à...
Dans quels cas est-il recommandé d'utiliser un module de ventilation sur un rack Premium ?
L'utilisation des modules de ventilation est recommandée dans les cas suivants :   Température ambiante dans la plage 25°C...60°C :  la durée de vie...
Est-il nécessaire d'installer la pile TSXPLP01 dans l'alimentation d'un rack extensible d'une configuration Premium ?
La présence de la pile dans le module d'alimentation TSXPSY d'un rack extensible non équipé du processeur est inutile.   Remarque : le voyant BAT...
Quelle embase Telefast faut-il utiliser avec le module analogique M340 BMXAMO0210 ?
L’embase Advantys Telefast ABE7CPA21 est compatible avec le module de sortie BMXAMO0210. Deux des quatres voies de l'embase seront inutilisées.  ...
Résultats 1 - 10 sur 100