Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pourquoi la connexion entre un automate TSX Micro et un PC avec le cordon TSXPCX1031 fonctionne t-elle correctement en position "TER Direct" mais ne fonctionne pas en position "TER Multi" ?
Lorsqu'un PC n'est pas équipé de port série, il est possible d'établir la connexion avec un automate en utilisant le cordon série TSXPCX1031 ainsi...
Quel est le brochage du cordon XBTZ968 ?
Voici le brochage du cordon XBTZ968 :
Comment accéder directement aux états des E/S d'automates en communication Modbus avec un afficheur Magelis ?
Lors d'une communication entre un automate Quantum, Premium, TSX Micro, Twido ou Momentum avec un afficheur Magelis via le protocole Modbus, il est...
Est-il possible de programmer un automate Twido via le port série 2 optionnel ?
Tous les automates de la gamme Twido sont dotés d'un port série 1 de communication RS485. Tous, sauf les automates TWDLCAA10DRF et TWDLCDA10DRF, peuvent...
Quelle est la périodicité de remplacement de la pile de sauvegarde de la mémoire RAM interne des automates TSX Premium ( TSX57 )?
Sur les automates TSX Premium, la sauvegarde de la mémoire RAM interne est assurée par une pile de référence TSXPLP01. Cette pile est située sur le...
Quelles sont les actions de Schneider Electric en termes de Développement Durable ?
Retrouvez toutes les actions menées  et  la stratégie adoptée par Schneider Electric en termes de Développement Durable en cliquant sur le lien suivant...
Comment configurer un PC et un coupleur TSXETY4103 afin d'autoriser une connexion entre PL7 Pro et l'automate Premium via Ethernet ?
Pour établir une connexion Ethernet entre PL7 et un Premium, l'utilisation du driver XIP coté PC est requise. Exemple de configuration simple avec...
Quel est le paramétrage à respecter pour établir une communication Modbus entre un Twido et un afficheur Magelis XBT H,HM,P,PM,E ?
La connexion de l'automate Twido avec les anciennes gammes d'afficheurs Magelis XBT H,HM,P,PM,E via le cordon XBTZ968 doit respecter la configuration...
Comment résoudre un probléme de disjonction différentielle sur les disjoncteurs placés en amont d'un ATV11, ATV12 , ATV31, ATV312, ATV32, ATV61 et ATV71 ?
Un disjoncteur de protection différentielle type AC positionné en amont d'un variateur de fréquence ATV peut disjoncter car ces variateurs comportent...
Quels sont les potentiomètres et supports de potentiomètres à utiliser pour piloter les variateurs de vitesse Schneider Altivar (ATV) ?
La résistance des potentiomètres compatibles avec toutes les gammes de variateurs qu'ils soient actuels (ATV12, ATV320, ATV340, ATV212, ATV600 et...
Résultats 11 - 20 sur 84