Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible, avec Unity Pro V4.1, d'ouvrir un fichier de travail .STU créé par une version antérieure ?
Non, un fichier de travail .STU s'ouvre uniquement avec la version de Unity Pro dans laquelle il a été sauvegardé. Une tentative d'ouverture provoque...
Quel est le schéma de câblage d'un "Arrêt d'Urgence" via MX sur un inverseur de source COMPACT NS100 à 630 ?
Le schéma d'arrêt d'urgence avec un déclencheur MX (à émission de courant) est présenté en pièce jointe.
Comment monter la bobine MX ou MN sur un compact NS100 à 630 ?
La position "push to trip" doit impérativement être sélectionnée afin de monter une bobine MX ou MN dans un compact NS100 à 630. La notice de montage...
Quelle type de protection différentielle faut-il installer avec les variateurs de vitesse ATV ?
  Particularités de la variation de vitesse De part leur principe de fonctionnement, les variateurs de vitesse sont générateurs de courants perturbateurs...
Quelle est la signification des fusibles gL, gG, aM, uR ?
Fusibles gG et gL Les fusibles gG et gL spécifient les fusibles nécessaires pour assurer la protection thermique de récepteur de type distribution...
Quel est le fonctionnement d'un relais temporisé au travail et d'un relais temporisé au repos ?
Relais temporisé au travail (fonction A) la temporisation T démarre au front montant de l'évènement U à temporiser ( 0 à 1 ), étant bien entendu que...
Quels sont les points à vérifier lorsque la connexion entre PL7 et un automate Premium via le convertisseur TSXCUSB485 échoue ?
Depuis PL7 Pro une tentative de connexion à l'automate échoue et le message suivant est retourné :    " Impossible d'établir la liaison physique avec...
Quelle est la signification des catégories d'emploi AC1 et AC3 pour les contacteurs Tesys ?
Les catégories d'emploi normalisées fixent les valeurs de courant que le contacteur doit établir ou couper. Elles dépendent : de la nature du récepteur...
Quel est le driver à utiliser pour installer le convertisseur USB/Série TSXCUSB485 ?
Le convertisseur TSXCUSB485 n'a pas de driver spécifique, comme c'était le cas pour l'ancien cordon USB TSXPCX3030. Pour installer correctement le...
Quand faut il utiliser un arrêt d'urgence et une coupure d'urgence ?
Schneider ne commercialise plus qu'un seul type de poussoir (arrêt d'urgence), le poussoir ''coupure d'urgence'' n'est plus commercialisé depuis 2013,...
Résultats 21 - 30 sur 84