Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Avec les câbles USB TSXCUSB485, TCSMCNAM3M002P et TSXPCX3030, quel driver Unitelway faut-il installer sous Windows 2000 / XP ?
Vous trouverez en pièce jointe le driver Unitelway 1.10 IE22 pour Windows 2000 / XP nécessaire aux différents logiciels Schneider utilisant le protocole Unitelway...
Quels sont les points à vérifier si la connexion entre un M340 et un PC via la liaison USB ne fonctionne pas ?
Si la connexion entre un automate M340 et un PC via le câble BMXXCAUSBH018 ou BMXXCAUSBH045 ne fonctionne pas, vérifier les points suivants : Dans...
Quelle est la différence entre MTBF et MTTR ?
 Ces indicateurs sont généralement utilisés dans des calculs de fiabilité  et / ou pour définir une politique de maintenance sur une installation...
Comment établir un lien entre le simulateur de Unity Pro et le simulateur de Vijeo Designer ?
Sur un PC équipé à la fois de Vijeo Designer et de Unity Pro, il est possible de simuler simultanément les deux applications [Automate] et [HMI],...
Comment configurer le driver XIP pour établir une connexion Ethernet entre un PC et un Premium PL7?
Ouvrir la fenêtre de configuration des connexions du driver XIP : faire un clic droit sur l'icône du driver XIP dans la barre de taches Windows, choisir...
ATV312 - Mise en service rapide
Cette fiche traite de la mise en oeuvre ou de comment démarrer un variateur Altivar ATV312 Cette fiche garantit le paramétrage en vue d'une mise en...
Sous Unity Pro, quelle est la différence entre les fichiers STU, STA, XEF et ZEF ?
Le logiciel Unity Pro permet de travailler avec 4 formats de fichiers qui diffèrent par leur extension : Le fichier .STU : Format des fichiers de...
Quels fusibles ultra-rapides faut-il pour protéger tous variateurs ATV61 et ATV71 ?
Tous les variateurs Schneider Electric ( gammes ATV61 et ATV71 y compris ) assurent la protection magnétique et thermique du moteur, il ne reste donc...
Avec les câbles USB TSXCUSB485 et TCSMCNAM3M002P, quel driver Unitelway faut-il installer sous Windows Vista Business Edition 32 ?
Vous trouverez en pièce jointe le driver Unitelway V2.0 IE10 pour Windows Vista Business Edition 32 nécessaire aux différents logiciels Schneider...
Qu'est-ce que l'autocontrôle ?
  Définition C’est l’action de surveiller constamment si les entrées et sorties de sécurité de la boucle de sécurité (Arrêt d'Urgence, Interrupteur...
Résultats 31 - 40 sur 84