Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les références des piles de sauvegarde des cartes PCMCIA d'extension mémoire SRAM, pour les automates Micro et Premium ?
La pile dépend de la carte mémoire utilisée. Si la référence de la carte mémoire se trouve parmi les suivantes (du type TSXMRP...P) : TSXMRP032P,...
Quelle est la syntaxe de l'adresse IP dans un bloc READ_VAR ou WRITE_VAR sous Unity Pro avec un M340 ?
La syntaxte à respecter pour indiquer l'adresse IP de l'équipement Modbus TCP/IP vers lequel la fonction READ_VAR ou WRITE_VAR doit communiquer est...
Quelle est la correspondance entre les couleurs des fils du câble VW3A8306D30 et les numéros des broches de la prise RJ45 ?
La correspondance entre les couleurs des fils du câble VW3A8306D30 et les numéros des broches de la prise RJ45  est la suivante :      
Quel est le schéma de raccordement des connecteurs RJ45 du répartiteur LU9GC3 ?
Les différentes prises du répartiteur LU9GC3 se raccordent de la façon suivante : Les prises X1 à X8 permettent le raccordement de 8 équipements Modbus...
Quel est le relais bistable susceptible de remplacer un contacteur CA2DK122 ?
Les références CA2DK122, CA2DK22 et  CA3DK22 concernaient des contacteurs auxiliaires à accrochage de l'ancienne gamme de contacteur remplacée à ce...
Est-il possible de raccorder une sonde PTC sur un variateur de vitesse ATV12, ATV21, ATV212, ATV31, ATV312, ATV32, ATV61 ATV71 ?
Gammes de variateurs ATV12 et ATV312 (ou ATV31) Les variateurs de fréquence ATV12, ATV31 et ATV312 ne possèdent pas la fonction surveillance thermique...
Comment remplacer la pile TSXBATM01 qui équipe les cartes mémoires PCMCIA TSXMRP...P des automates TSX37 et TSX57 ?
Les cartes PCMCIA TSXMRP...P sont équipées d'une seule pile, référencée TSXBATM01. Avant d'effectuer la procédure ci-dessous, il est conseillé de...
Comment réaliser une requête READ_VAR en langage ST sous PL7 Pro et UNITY?
En langage ST, sous PL7 Pro, une requête READ_VAR s'écrit : READ_VAR(Address, Object_Type, First_Object, Object_Number, Receiving_Array,Management_Param);...
Comment configurer via le logiciel SOMOVE un variateur ATV31, ATV312, ATV320, ATV61, ATV71 communiquant en CANOPEN ?
Pour pouvoir simultanément : configurer les variateurs   ATV312 , ATV320, ATV61, ATV71, Lexium05 et Lexium32 via le logiciel SoMove installé sur un...
Avec les câbles USB TSXCUSB485, TCSMCNAM3M002P et TSXPCX3030, quel driver Modbus faut-il installer sous Windows 2000 / XP ?
Vous trouverez en pièce jointe le driver Modbus 1.8 IE35 pour Windows 2000 / XP nécessaire aux différents logiciels Schneider utilisant le protocole Modbus...
Résultats 41 - 50 sur 84