Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle la température minimum acceptable pour un coffret KAEDRA ?
La température d'utilisation minimale est de - 25°C.
Comment raccorder un PC aux afficheurs Magelis Small Panels XBTN200, XBTN400 et XBTR400 ?
Les terminaux XBTN200, XBTN400 et XBTR400 peuvent être connectés à un ordinateur de 2 façons différentes : via le port série de l’ordinateur à l’aide...
Comment sont adressés, en Modbus, les objets Bit ou Mot des automates Twido, TSX Micro et TSX Premium ?
Les objets de type Bit ou Mot dans les automates Twido, TSX Nano, TSX Micro et TSX Premium n'ont pas de décalage d'adresse mémoire interne avec l'adresse...
Quels sont les "Motion Function Block" (MFB) disponibles sous Unity en fonction des différents équipements ?
Les blocs MFB (Motion Function Block) ne sont pas disponibles sur toutes les plates-formes. Le tableau suivant indique les blocs disponibles sur les...
Résultats 81 - 84 sur 84