Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
la chambre, un espace pour soi
Une déco minimaliste pour favoriser le sommeil

Un espace épuré est idéal pour trouver la sérénité, faites le tri dans votre chambre et gardez l’essentiel. Un lit confortable, une armoire, une commode et une jolie lampe sont suffisants pour le mobilier. Pour la décoration, choisissez une belle housse de couette, quelques coussins et des voilages qui laissent passer la lumière. Et si le sommeil tarde toujours à venir, essayez de diffuser des essences relaxantes pendant que vous lisez quelques pages de votre auteur préféré.
Transformez une chambre en bureau

Vous développez une activité professionnelle à domicile ou avez simplement besoin d’un espace de travail ?
• Passez d’une ambiance reposante à une atmosphère stimulante, très simplement, en jouant sur la couleur de vos murs.
• Prévoyez assez de prises et si besoin, utilisez des multiprises (n’empilez jamais des prises les unes sur les autres).
• Utilisez un parasurtenseur pour protéger vos équipements sensibles (ordinateur, disques dur…) de la foudre et des surtensions.
• Pour assurer en plus la continuité du fonctionnement de ces appareils, utilisez à la place une batterie avec onduleur parafoudre.
Un confort optimal à moindre coût

La praticité des commandes à portée de main

Il est conseillé d’installer 2 prises de chaque côté du lit, 1 prise chargeur USB pour charger votre smartphone ou tablette, des commandes individuelles d’éclairage en tête de lit, et si votre chambre est équipée de volets roulants, 1 commande à l’entrée de la pièce. Anticiper vos besoins vous permettra de prévoir un nombre suffisant de prises et interrupteurs (ordinateur, imprimante, lampe de bureau, autres équipements) et leur emplacement.
Un espace dont il faut pouvoir profiter en toute sécurité

5 conseils issues de la norme NFC15-100

Éclairage

• Au moins 1 éclairage au plafond avec une douille DCL (dispositif de connexion luminaire), alimenté par un circuit lumière.
• Si l’éclairage ne peut être au plafond, au moins 2 appliques lumineuses ou 2 prises commandées alimentées par un même circuit lumière.

Interrupteurs

• Au moins 1 commande d’éclairage fixe, de type automatique ou manuel, à une hauteur de 0,9m à 1,3m.
• Les commandes de volet roulant doivent respecter les mêmes règles.

Prises de courant

• Au moins 3 prises de terre 16A à une hauteur de 0,15m et 1,3m.
• Des prises réparties dans la pièce avec au moins 1 prise à l’entrée.
• 8 prises maximum sur un circuit pour éviter les surcharges électriques.
• Pas d’empilement des prises les unes sur les autres.

Prises RJ45

• Pour un T2, au moins 1 socle de prise RJ45 près d’un socle de prise 16A.
• Pour un T3 ou plus, au moins 1 socle de prise RJ45 dans 2 chambres ou bureaux, près d’un socle de prise 16A.
• Position de l’axe des prises RJ45 à une hauteur maximale de 1,3m.

Tableau électrique

Il est recommandé d’installer un détecteur de défaut d’arc pour protéger les circuits de prises des chambres, très sollicités et souvent sans surveillance, où le risque de départ de feu est élevé (norme IEC 21606).

Guide de la norme NFC15-100

Recommandations de la norme NFC15-100 en matière d'installation électrique
Téléchargez le guide S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Gratuit"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Afficher"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerFR"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !