France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

  • Passer de la lumière à l’éclairage, ça change tout

    Passer de la lumière à l’éclairage, ça change tout

    La lumière, c’est la vie. Elle rythme nos jours et nos nuits, elle nous apporte l’énergie, elle agit sur notre humeur… C’est pourquoi, dans le logement, elle ne doit pas être traitée à la légère !

    Retrouvez l'ensemble de nos cahiers de tendances
  • Un éclairage adapté pièce par pièce

    La destination de la pièce va définir l’intensité de l’éclairage et le type de luminaire à installer. Dans le salon, lampes et lampadaires créeront une ambiance chaleureuse et intime. Un spot mettra en valeur un bel objet. 

    Côté chambres, prévoyez un lampadaire vertical, une lampe sur un meuble, une liseuse à la tête du lit, et des Leds pour le dressing.

    Cahier de Tendance Lumière
  • Jouer avec les formes et les styles

    Profitez de la grande diversité de style pour faire de vos luminaires des éléments du décor : osez les proportions surprenantes, mélangez les sources lumineuses, choisissez des formes et des couleurs en harmonie avec votre mobilier, ou au contraire bousculez les codes en tranchant radicalement pour créer un contraste.

    Cahier de tendance Lumière
  • Adopter un comportement éco-responsable

    Faire un geste pour la planète, c’est facile avec l’éclairage : en choisissant des ampoules basse consommation, en installant des variateurs de lumière, en remplaçant les interrupteurs par des détecteurs de présence dans les lieux de passage ou peu fréquentés.

    Cahier de tendance Lumière
    Cahier de tendance Lumière

    Des scénarios pour créer des ambiances

    Description
    L‘éclairage scénarise vos pièces en leur attribuant des ambiances différentes. Et dans une même pièce, chaque activité requiert le bon dosage de luminosité. Des dispositifs ingénieux permettent de paramétrer des scénarios. C’est le cas de l’écran KNX Multitouch Pro et des appareillages connectés Unica.
    Voir l'offre
    • Une intensité pour chaque moment de la journée

      Quand on se réveille le matin, ou que l’on rentre tard le soir, on aimerait ne pas être agressé par une lumière trop violente ; cette lumière que l’on apprécie au contraire quand on cuisine ou que l’on dîne en famille. Dans ce contexte, un variateur de lumière s’impose !

      Default Alternative Text
    Cahier de tendances Lumière

    Envie de tenter l'expérience de l'éclairage connecté ?

    La solution Wiser permet d’équiper le logement avec seulement quelques fonctions pour se familiariser avec la connectivité. L’éclairage peut ainsi être piloté en local avec les appareillages Unica connectables ou avec un smartphone ou une tablette équipé(e) de l’application Wiser.

    Voir l'offre

    • 8 conseils pour un logement bien éclairé par Pierre Maillot, designer lumière, société Luminis

      1.
      Choisissez l’éclairage en fonction des pièces et de l’ambiance souhaitée : évitez par exemple les chambres ou salons surexposés avec de la lumière blanche, et les entrées ou les cuisines sous-exposées, à la fois tristes et pas du tout fonctionnelles.

      Cahier de tendance Lumière
    • 8 conseils pour un logement bien éclairé par Pierre Maillot, designer lumière, société Luminis

      2.
      Ayez en tête les proportions des pièces lors du choix des luminaires : une suspension, en éclairant uniformément la pièce, aura tendance à la rétrécir. Au contraire, des murs baignés de lumière, avec le sol et le plafond dans l’ombre, accroîtront le volume de la pièce.

      Cahier de tendance Lumière
    • 8 conseils pour un logement bien éclairé par Pierre Maillot, designer lumière, société Luminis

      3.
      Si vous cherchez des appliques design, pensez à regarder les produits pour l’extérieur, comme des modèles en alu brossé. Ce qui s’installe en extérieur convient aussi en intérieur.

      Cahier de tendance Lumière
    • 8 conseils pour un logement bien éclairé par Pierre Maillot, designer lumière, société Luminis

      4.
      Abandonnez définitivement les halogènes, très énergivores.

      Cahier de tendance Lumière
    • 8 conseils pour un logement bien éclairé par Pierre Maillot, designer lumière, société Luminis

      5.
      Si vous rénovez votre installation électrique, pensez à la manière dont vous allez évoluer dans votre logement afin de prévoir toutes les sorties de fils et toutes les prises électriques.

      Cahier de tendance Lumière
    • 8 conseils pour un logement bien éclairé par Pierre Maillot, designer lumière, société Luminis

      6.
      Ne négligez pas les extérieurs : installez des éclairages au pied des plantes sur la terrasse et au bord de la piscine, pour créer une belle ambiance.

      Cahier de tendance Lumière
    • 8 conseils pour un logement bien éclairé par Pierre Maillot, designer lumière, société Luminis

      7.
      Il n’y a pas de sortie de fil au plafond dans la salle à manger et votre table n’est pas assez éclairée ? Il est possible d’installer un éclairage déporté avec un lampadaire arqué pour obtenir une lumière d’appoint suffisante.

      Cahier de tendance Lumière
    • 8 conseils pour un logement bien éclairé par Pierre Maillot, designer lumière, société Luminis

      8.
      Dans la salle de bain, il manque un éclairage au niveau des vasques et vous ne pouvez pas percer. Installez sur le miroir des spots à pince spécialement conçus pour les salles de bain.

      Cahier de tendance Lumière

      Acheter nos produits et solutions pour l'habitat

      Retrouver tous les points de vente commercialisant nos offres
      Où acheter

      Voulez-vous discuter avec un conseiller sur nos produits et services?