France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

  • Default Alternative Text

    Prêts pour l'hiver ?

    Profitez de toutes les bonnes idées pour faire de votre logement un environnement confortable, adapté à toutes les activités de ses occupants, et parfaitement sécurisé.

    Retrouvez l'ensemble de nos cahiers de tendances

Prêts pour l’hiver ?

L’hiver s’installe, l’atmosphère vire au gris, les jours raccourcissent, le nez coule... Ça, c’est le côté déprimant !
Mais l’hiver, c’est aussi les gros pulls moelleux, le vin chaud, une raclette entre amis, le temps idéal pour se lover dans son canapé, enveloppé dans un plaid.

chocolat chaud
salle à manger
famille

En hiver, on passe plus de temps chez soi. C’est donc la période idéale pour profiter de toutes les bonnes idées et de toutes les nouveautés qui vont contribuer à faire de notre logement un environnement confortable, adapté à toutes les activités de ses occupants, et parfaitement sécurisé.

déco

Une allée éclairée pour un parcours sécurisé

Quand vous partez travailler le matin et quand vous rentrez le soir, il fait nuit. Pour éclairer votre chemin jusqu’à la porte d’entrée, vous pouvez bien sûr utiliser la fonction lampe de votre smartphone... ou installer un détecteur de mouvement. Vous verrez : l’éclairage est incomparable… et automatique ! Il ne nécessite pas de fouille au fond du sac, fonctionne même si le smartphone est déchargé, et se révèle extrêmement pratique lorsque l’on arrive les bras chargés de courses.

extérieur

Créer une ambiance toujours agréable

Pas facile le matin de s’extirper de sa couette. La nuit, vous abaissez la température de votre chambre, mais vous prendriez bien quelques degrés de plus au réveil. Pensez au système domotique KNX qui vous permet de programmer des scénarios : par exemple, quelques minutes avant votre heure de lever, les volets roulants de la chambre s’ouvrent automatiquement, la température de la salle de bain augmente, et vous commencez ainsi votre journée dans une ambiance agréable.

lit

Faites-vous un petit plaisir déco

Pour composer un intérieur chaleureux et confortable, laissez-vous tenter par le style scandinave : couleurs pastels, plaids tout doux, fauteuils moelleux… Allez au bout de vos envies déco en remplaçant vos prises de courant et vos interrupteurs par des gammes qui s’harmoniseront parfaitement avec le décor. Et pourquoi ne pas profiter des nombreuses fonctionnalités possibles, comme la commande radio fréquence pour piloter votre éclairage ou vos volets roulants sans bouger de votre canapé ?

Gardez un œil sur vos équipements sensibles

Ce n’est pas parce qu’on est en hiver que vous hibernez ! Vous prenez plaisir à recevoir votre famille et vos amis et votre congélateur est toujours bien fourni. Attention, en cette période de froid, aux heures de pointe – entre 19h et 21h –, le réseau électrique est très sollicité. Assurez-vous que votre congélateur n’en fasse pas les frais. Le coffret électrique Resi9 veille pour vous et vous envoie une alerte en cas de perte d’alimentation électrique sur vos équipements sensibles.

Consommez moins,
consommez mieux

Le soir, le week-end, vous êtes moins tentés par les sorties. Conséquence : les consommations d’énergie de votre logement augmentent car toutes les fonctionnalités sont davantage sollicitées – chauffage, éclairage, TV, ordinateur, appareils électroménagers. Vous souhaiteriez visualiser vos consommations. C’est possible sur votre smartphone grâce au nouveau coffret électrique Resi9 équipé de la solution Wiser Energy. Electricité, eau, chauffage, climatisation : vous pouvez observer les pics de consommation en fonction des différents usages, et modifier votre comportement si nécessaire afin d’adopter des habitudes moins énergivores.

Profitez-en
pour repenser
votre éclairage

Et si vous remplaciez vos ampoules classiques par des LED ? Un geste écologique et économique. Les LED offrent un éclairage de qualité et à faible consommation. Et contrairement aux idées reçues, LED n’est pas synonyme de lumière froide bleutée. Il suffit de bien lire les indications liées à la température de couleur.


Pensez pratique

Toute la famille est connectée et c’est parfois la bagarre pour s’approprier un chargeur de smartphone, de tablette, d’ordinateur portable. Et si vous installiez des prises USB ? Une solution astucieuse pour maintenir le calme dans votre foyer !


Dopez votre moral

Le temps maussade et le manque de luminosité agissent sur votre moral ? Avec Odace Wiser Lighting, créez vos propres ambiances en fonction de vos activités, faites varier l’éclairage dans des tonalités blanches plus ou moins chaudes, essayez les variations de couleurs. Et pour changer vraiment d’atmosphère, diffusez des huiles essentielles qui parfumeront votre logement.

Bricolez en toute sécurité

Vous profitez des mois d’hiver pour bricoler dans votre garage ou dans votre atelier. Vos interrupteurs et vos prises de courant sont sensibles à la poussière, à l’humidité, à d’éventuelles projections d’eau. Prenez un peu de temps pour les remplacer par des interrupteurs et prises étanches – simples, doubles ou triples, selon le nombre d’appareils à brancher – pour travailler en toute sécurité.


Voulez-vous discuter avec un conseiller sur nos produits et services?