France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

  • Default Alternative Text

    Jouez avec la lumière

    En intérieur comme en extérieur, les solutions Schneider Electric vous accompagnent pour créer des ambiances adaptées à toutes les situations. Le secret d’une atmosphère réussie réside souvent dans la lumière.

  • Default Alternative Text

    L'intelligence au service de votre confort

    Améliorez le confort de votre maison grâce à des interrupteurs, des prises et un système de régulation du chauffage intelligents.

    En savoir plus
  • Default Alternative Text

    La couleur, un allier pour vos projets

    C'est bien souvent la couleur qui donne le ton et l'effet lumière recherché dans une maison, découvrez comment les solutions Schneider Electric s’adaptent à toutes les tendances.

    En savoir plus
  • Default Alternative Text

    Votre maison, votre style

    Laissez parler vos talents de décorateurs d'intérieur grâce à une grande variété d'interrupteurs et de prises de courant personnalisables.

    En savoir plus
  • Default Alternative Text

    Adaptez votre décoration à votre style

    Et si vous changiez votre décoration, changez de style n’a jamais été aussi simple. Le style se niche dans les détails, les solutions Schneider Electric sont là pour apporter ce petit plus qui changera tout.

    En savoir plus
  • Default Alternative Text

    Optimisez votre bien pour faciliter une vente

    Pour vendre son bien, il est important de se mettre à la place de cet acheteur et de l'aider à se projeter. C'est ce qu'on appelle le home stagging.

    En savoir plus

    Jouez avec la lumière !

    Dans un projet de rénovation, on pense souvent couleurs et matériaux, en négligeant l'éclairage. Pourtant, pour une juste perception de l'espace, pour valoriser les objets et les volumes, pour donner vie à ces couleurs et à ces matériaux, la lumière joue un rôle capital.

    Cuisine

    L'éclairage est aussi une composante essentielle du confort : cuisiner, lire, dîner avec des amis, regarder la télévision…

    Pour chacune de ces activités, la lumière doit être dosée en conséquence.

    Des dispositifs ingénieux permettent de répondre à vos besoins, de créer des ambiances, de transformer votre intérieur en fonction de votre envie du moment, à un coût très abordable et sans travaux invasifs.

    Chambre

    Abaisser visuellement un plafond trop haut en éclairant les murs vers le bas. Elargir une pièce étroite en éclairant uniquement les murs en laissant le sol et le plafond dans l'ombre. Tout est envisageable et doit, pour un maximum d'efficacité, être pris en compte en amont de tout projet de rénovation.

    Luminaire
    Réveil

    Un réveil en douceur

    Votre réveil sonne : d’une pression sur le bouton à la tête de votre lit, vous allumez une lumière tamisée qui mène de votre chambre à la salle de bain. Là, la lumière s’allume automatiquement sur détection de présence.

    Odace RF

    Pas la peine de percer les murs ni de tirer des fils : même les moins bricoleurs pourront installer facilement ces interrupteurs qui fonctionnent sur radio fréquence. Et vous n’aurez plus à tâtonner dans le noir pour atteindre votre but : choisissez, installez, partout où vous le souhaitez !

    Soirée entre amis

    A l’arrivée de vos invités, les détecteurs de mouvement installés dans l’allée déclenchent l’éclairage extérieur afin de les guider en toute sécurité jusqu’à votre entrée.

    Vous créez vos ambiances lumineuses selon les différents moments de la soirée en jouant sur les couleurs et l’intensité de l’éclairage.

    Odace Wiser
    Soirée
    Fête

    Ambiance de fête sur la terrasse

    Avec l’arrivée des beaux jours, on a envie de davantage profiter de sa terrasse, de faire la fête ou de dîner tard. En extérieur aussi, une jolie lumière, ça change tout. Pour brancher votre guirlande de lumignons, ajoutez simplement une prise, sans travaux invasifs. Et s'il vous venait l'envie de danser sous les étoiles, pensez à installer une prise double qui vous permettra également de brancher votre enceinte Bluetooth.

    Mureva Styl

    Optez pour les LED : écologiques et économiques

    L’éclairage représente plus de 10% de la consommation d’électricité en France. Le remplacement des lampes à incandescence traditionnelles par des lampes telles que les LED entraîne une économie d’énergie considérable. Ces lampes à diodes électroluminescentes offrent des perspectives différentes pour un éclairage de qualité et à faible consommation, et leur design esthétique embellira votre intérieur.
    Les LED peuvent produire soit une lumière chaude identique à celle de l’incandescence, soit un blanc froid.

    Avec elles, oubliez les watts qui nous ont guidés si longtemps dans l'achat d'ampoules car ils indiquent la consommation d’électricité, toujours minime avec les ampoules à LED.
    On choisit ses LED en fonction de deux autres indicateurs : les lumens et la température de couleur.

    Variateur Odace

    Les lumens : leur nombre exprime la quantité de lumière produite par l’ampoule. Plus ce nombre est élevé, plus la lumière est forte. Comment s'y retrouver entre watts et lumens ?

    • 1 521 lm pour une ampoule de 100 W
    • 1 055 lm pour une 75 W
    • 806 lm pour une 60 W
    • 470 lm pour une 40 W
    • 249 lm pour une 25 W

    La température de couleur
    Contrairement aux idées reçues, LED n’est pas synonyme de lumière froide bleutée. Il suffit de bien lire les indications liées à la température de couleur, qui peut s'exprimer selon 3 indicateurs :

    • les Kelvins : entre 2 700 et 3 200 Kelvins pour une lumière chaude ; au-delà de 4 000 Kelvins pour une lumière froide.
    • l’Indice de Restitution des Couleurs (IRC) : jaune pour le chaud, bleu pour le froid
    • plus simple, les mots « warm », « warm white » ou « warm light » pour le chaud ; « cool white » pour le froid.

    Economisez l'énergie

    • • Les ampoules basse consommation réduisent la facture d'électricité de façon significative et durent longtemps.
    • • Les ampoules halogènes éco : 30 % d'économie par rapport à une ampoule à incandescence standard.
    • • Les ampoules fluocompactes (ampoules ou tubes) : 80 % d'énergie économisée
    • • LED : 90 % d'énergie économisée !
    Cuisine

    Pensez à tout !

    Réfléchissez aux activités de chacun dans une pièce : un fauteuil de lecture mérite un éclairage d'appoint, un enfant qui aime jouer avec sa console ou sa tablette au creux du canapé appréciera une prise disponible à proximité.

    Vos objets (tableaux, photos, dessins...) peuvent être mis en valeur par l'éclairage qui créera de plus une ambiance chaleureuse.

    Choisissez des luminaires spécialement dédiés à cet effet ou disposez de petites lampes à proximité.

    Multipliez les sources lumineuses pour créer différentes atmosphères dans une même pièce.

    N'oubliez pas que des variateurs de lumière permettent d'adapter l'éclairage en fonction des moments de la journée.

    Lecture

    Pensez aussi aux prises USB pour que chaque membre de la famille puisse charger son téléphone ou sa tablette à portée de mains, et aux prises disponibles pour facilement brancher l'aspirateur ou l'appareil à raclette près de la table. A l'heure du sans fil, halte aux multiprises et aux rallonges partout ! D’autant que selon leur origine, elles peuvent représenter un danger.

    Vous avez un projet de rénovation électrique ?

    Nous traitons votre demande dans les plus brefs délais.
    Contactez-nous

    Vous avez besoin d'aide ?