arrow2_left Page principale arrow2_right Wiser KNX
thumbnail

Wiser KNX

Plus intelligent, durable, pratique. Wiser KNX.


Une toute nouvelle application mobile, entièrement repensée, pour votre contrôleur Wiser for KNX. L'application Wiser KNX vous permet de contrôler et de surveiller votre maison à tout moment et de n'importe où !

Contrôle pièce par pièce.

Contrôlez la température, votre éclairage, vos volets roulants, vos prises ou tout autre dispositif KNX dans chacune des pièces de votre maison.

Sélectionnez les actions ce que vous utilisez le plus et affichez les dans vos favoris pour un accès plus rapide, ou programmez les à des horaires et des dates définies pour qu'elles se déclenchent automatiquement


Moments
Créez une ambiance parfaite pour toute les occasions. Un dîner chez vous ? Une soirée cinéma ? Créez simplement un moment qui vous convient, sélectionnez les appareils qui doivent en faire partie et attribuez-leur un statut par défaut. Désormais, vous pourrez déclencher ce moment d'une simple pression du doigt.


Notifications instantanées.
Pour certains événements critiques comme la détection d'eau, de gaz ou de fumée, vous recevrez immédiatement une notification sur votre smartphone. Vous pouvez également accéder à l'historique de vos notifications par le biais de votre centre de messages dans l'application.

Contrôle vocal.
Vous pouvez facilement réguler et contrôler vos appareils avec une commande vocale via Amazon Alexa ou Google Assistant.

...et ce n'est que le début, nous publierons périodiquement de nouvelles mises à jour avec de nouvelles fonctionnalités.

Conditions requises :

- Disposer d'un contrôleur Wiser for KNX avec une version matérielle 2.0 ou supérieure et une connexion Internet.
- Avoir installé le Firmware 2.8.0 ou supérieur et avoir activé le Cloud Connector, KNX IoT 3rd party API et les applications Touch 3.0 disponibles dans le Marketplace de votre contrôleur.
- Avoir créé votre visualisation Touch 3. Ces pièces et widgets sont ceux qui sont visualisés dans la nouvelle application KNX Wiser.

IMPORTANT : Si vous avez un compte existant dans l'ancienne application Wiser for KNX, vous DEVEZ utiliser le même compte pour vous connecter à la nouvelle application Wiser KNX. Vous ne serez pas en mesure d'enregistrer et d'appairer le contrôleur à nouveau.

Close

action_close

Également disponible sur...

Taille iOS: 53,1 MB / Android: 17 MB
Prix Gratuit
Langues English , French, German,Italian Spanish, Swedish

Scannez les codes QR avec votre téléphone