La solution
Une solution 100% Schneider Electric
PICA a donc mis en œuvre, dans le bunker existant de 2,5 mètres de large par 4 mètres de long, une solution Schneider Electric composée de deux baies Netshelter, deux climatisations InRow, deux onduleurs Smart-UPS RT 8000, l’ensemble piloté par le logiciel StruxureWare. Une solution complète, normée, efficace, que Raphaël Villechaise résume d’une formule : « un datacenter in a box ». « Schneider Electric est présent à trois niveaux, détaille-il. Les flux électriques (secours, qualité, monitoring), la climatisation des racks, et un point essentiel : le service. Nous bénéficions en effet d’un service de maintenance 24/24, 7/7, qu’un intégrateur tout seul ne saurait pas assumer. »
Bénéfices
Le nouveau datacenter est opérationnel depuis quelques mois. « On considère que l’on est satisfait d’une salle informatique quand on n’en entend pas parler. C’est le cas ici, se félicite Guillaume Vuilemin. On a connu des écarts de température ces dernières semaines – le climat est rude dans notre région en hiver. Mais dans le datacenter, la température est stable. Les alertes, émises par le système de supervision en cas de disfonctionnement, fonctionnent bien. Et le taux de disponibilité qui doit être de 12 heures/jour est parfait. C’est un critère crucial pour notre activité. Notre challenge est en effet d’absorber la croissance phénoménale de notre activité. Et tout repose sur nos installations informatiques. Avant, nous avions des pannes d’onduleurs, des arrêts de salles. Nous avons énormément gagné en fiabilité et en sérénité. »