Découvrez nos solutions de refroidissement
- Armoires de climatisation de précision
Armoires de climatisation de précision
Armoires de climatisation de précision Baies de refroidissement InRow Baies de refroidissement InRow
Baies de refroidissement InRow Groupes de production d'eau glacée, aéroréfrigérants, condenseurs à air Groupes de production d'eau glacée, aéroréfrigérants, condenseurs à air
Groupes de production d'eau glacée, aéroréfrigérants, condenseurs à air

À mesure que les exigences des datacenters en matière d'évolutivité et de performances augmentent, le besoin de refroidissement efficace et durable augmente également. Notre sélection complète offre de multiples systèmes prêts pour les nouvelles constructions, les rénovations et les mises à niveau - ainsi que des solutions entièrement personnalisables pour répondre à vos besoins uniques.
Nos systèmes de refroidissement peuvent être déployés pour n'importe quel environnement de datacenters.
Adista a fait appel à Schneider Electric dans la conception et la réalisation de son data center, notamment dans le choix d’une solution de refroidissement Free Cooling, qui a permis à Adista d’économiser environ 30% d’électricité.

Le refroidissement liquide nécessite une approche innovante, de bout en bout, mais agnostique. Notre gamme complète et large de refroidissement, des espaces blancs au rejet de chaleur, vous accompagne dans les prochains défis liés au refroidissement liquide.
Les solutions de Schneider Electric pour le Liquid Cooling
Groupe d’eau glacée pour le Liquid Cooling
Nos groupes d’eau glacée, spécialement conçus pour les data center, ont relevé le défi du Liquid Cooling. Une efficacité élevée et une flexibilité extrême permettent à nos services de proposer des solutions sur mesure à nos clients.
En savoir plus
CDU à pression positive
La solution innovante et économe en énergie pour séparer le système d'eau de l'installation (FWS) du système de refroidissement technologique (TCS). Le refroidissement liquide appliqué aux racks à faible densité permet des solutions sans compresseur et une refonte de l'espace blanc compensée par une énorme économie d'émissions de CO₂ et d'OpEx. Pour les densités élevées, il n’y a pas d’autre moyen que le liquide.
Lire la brochure
Refroidissement par air périmétral complémentaire
Le refroidissement liquide et l’IA se complètent et ne remplacent pas les unités de refroidissement par air. Augmentez la puissance de refroidissement avec nos unités à eau glacée et à détente directe – parfaites pour les pièces auxiliaires ou pour compléter les systèmes de refroidissement liquide.
Lire la brochure
Refroidissement par air complémentaire en couplage direct
Alors que le refroidissement liquide capte environ 80 % de la chaleur, les 20 % restants sont rejetés dans l’air. Le refroidissement InRow est une méthode flexible et en couple étroit pour refroidir efficacement les serveurs tout en restant indépendant du rack de serveur.
Lire la brochure
Ressources complémentaires
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.
Comment fonctionne le refroidissement d’un data center ?
Le refroidissement d’un data center repose sur des systèmes de gestion thermique avancés. Ces derniers captent la chaleur générée par les équipements informatiques pour l'évacuer hors des salles serveurs. En régulant avec précision la température et l'humidité, ces solutions anticipent les pannes matérielles et garantissent une performance optimale des data centers. Schneider Electric propose des technologies innovantes, comme le confinement d'allées, pour optimiser le flux d’air et maintenir un environnement de fonctionnement stable. Consultez nos solutions de salle informatique.
Quelles technologies sont mises en œuvre aujourd’hui pour refroidir l’air des data centers ?
Plusieurs méthodes existent pour refroidir l’air efficacement :
- le refroidissement par air traditionnel via des unités CRAC/CRAH,
- le free cooling utilisant l'air extérieur,
- le refroidissement à eau via des échangeurs de chaleur.
Les technologies modernes privilégient la séparation des flux d'air chaud et d'air frais pour maximiser l'efficacité énergétique. Ces dispositifs permettent de réduire drastiquement la consommation électrique tout en répondant aux exigences de densité de calcul actuelles. Pour optimiser ces flux, consultez notre offre de baies informatiques adaptées à la haute densité.
Pourquoi l’efficacité énergétique est-elle primordiale en termes de refroidissement ?
La consommation énergétique liée au refroidissement représente une part élevée de l'énergie totale utilisée par un site. Améliorer l'efficacité énergétique permet non seulement de réaliser des économies d’énergie substantielles, mais aussi de réduire l'empreinte carbone de l'infrastructure. Le pilotage par intelligence artificielle permet désormais d'ajuster la capacité de refroidissement en temps réel selon la charge de travail, et d’optimiser ainsi le rendement global. Pour aller plus loin, optimisez votre efficacité énergétique via nos guides dédiés aux performances du bâtiment.
Qu’est-ce que le Power Usage Effectiveness (PUE) et comment l’optimiser ?
Le Power Usage Effectiveness est l'indicateur de référence qui sert à mesurer l'efficacité énergétique d'un data center. Il correspond au rapport entre l'énergie totale consommée par le site et l'énergie réellement utilisée par les serveurs. Un PUE proche de 1 indique une gestion thermique excellente. Pour l'optimiser, il faut intégrer des solutions de traitement de l’air performantes et minimiser les pertes lors du transfert de chaleur. Pour mesurer cet indicateur, utilisez un logiciel de supervision industrielle pour le suivi des flux énergétiques.
Quels sont les avantages du liquide de refroidissement pour les serveurs à haute performance ?
Le liquide de refroidissement possède une capacité thermique (quantité de chaleur qu’il peut emmagasiner) bien supérieure à l'air. Il peut évacuer la chaleur de manière beaucoup plus directe et efficace. Cette technologie est idéale pour les infrastructures supportant l'IA ou le calcul intensif, où la chaleur générée est extrême. En réduisant le besoin en ventilateurs énergivores, le liquide de refroidissement participe à la réduction de la consommation d’énergie et prolonge la durée de vie des composants. Découvrez l'architecture des data centers IA dans notre vidéo.
Quel est le rôle de l’intelligence artificielle dans le refroidissement des data centers ?
L'intelligence artificielle réinvente le refroidissement des centres en analysant des milliers de données pour anticiper les besoins thermiques. Elle ajuste le flux d’air et la température de consigne en fonction de la météo et de l'activité des serveurs. Cette gestion proactive s'inscrit dans la transformation digitale industrielle pour une usine du futur plus résiliente.
Comment sécuriser la mise en service d’un nouveau système de refroidissement pour data center ?
Pour réussir le déploiement du dispositif de régulation thermique, il faut instaurer une planification rigoureuse et des tests de charge pour valider sa capacité de refroidissement en conditions réelles. Vérifiez la bonne étanchéité des circuits de refroidissement à eau ainsi que la redondance des équipements (multiplication des systèmes de refroidissement) pour prévenir tout arrêt critique. Pour garantir la pérennité de votre installation, découvrez nos services de maintenance préventive basés sur l'état réel de vos actifs.