Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

3 étapes pour décarboner les bâtiments

3 étapes pour décarboner les bâtiments

Les bâtiments : un gisement important de décarbonation pour les entreprises​

44%
80% ​
30% ​

Bureaux, commerces, entrepôts : les bâtiments représentent un potentiel important en matière de transition énergétique et de décarbonation.  ​

Jusqu’à présent, l’énergie ne représentait pas un enjeu majeur pour les entreprises, en raison de son prix bas et de sa disponibilité. Le paradigme a changé sous l’effet de la crise énergétique mais aussi des enjeux de décarbonation qui deviennent de plus en plus importants.  ​

Il faut désormais transformer les bâtiments et rapidement, notamment pour assurer la conformité puisque la stratégie nationale bas carbone en vigueur (SNBC-2) prévoit pour 2030 une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 49% par rapport à 2015. Et une décarbonation complète pour 2050 ! ​

Les bâtiments existants en particulier représentent un gisement d’économies considérable puisque 80% des bâtiments de 2050 ont déjà été construits. Pourtant aujourd’hui, seul 0,5 % du parc immobilier européen est rénové chaque année. A ce rythme, la rénovation durera 150 ans ! C’est beaucoup trop alors que les crises énergétique et climatique obligent à évoluer rapidement.

Pour accélérer : efficacité énergétique, transformation digitale et électrification ​

Afin d’accélérer la rénovation énergétique des bâtiments (il faudrait aller 6 fois plus vite pour améliorer l’ensemble du parc immobilier en Europe d’ici 25 ans), les actions d’efficacité énergétique active offrent un avantage important par rapport aux travaux d’isolation.
Ces solutions sont complémentaires, à la différence près que l’efficacité énergétique permet d’obtenir des gains bien plus rapides. ​

Et rénover les bâtiments, qu’est-ce que cela signifie ? Avant tout, le secteur doit s’affranchir des énergies fossiles et électrifier les usages de ses occupants. Il s’agit à la fois d’intégrer la production d’énergies renouvelables, de développer la mobilité électrique et d’utiliser des modes de chauffage plus performants, comme les pompes à chaleur.

Parallèlement, le bâtiment doit être digitalisé afin de permettre aux propriétaires et aux locataires d’accéder aux bonnes informations et d’exploiter tout le potentiel de leur bâtiment pour réduire les coûts d’exploitation, diminuer les consommations d’énergie et limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Un risque financier pèse sur 90% des bâtiments​

30%

c’est la valeur qu’ils pourraient perdre faute d’être décarbonés.

Efficacité énergétique : un retour sur investissement rapide ​

Intégrer au bâtiment les technologies de mesure et de pilotage énergétique permet des économies d’énergie de l’ordre de 40% et de diviser par trois les émissions de carbone.​

La mesure des consommations combinée à l’automatisation de tout ce qui permet d’économiser de l’énergie (éteindre la lumière, baisser le chauffage…) permet un ROI en moins de 3 ans.

En pratique : trois étapes pour passer à l’action

Building a strategy, digitalizing and decarbonating buildings

Un exemple réussi avec l’Université Grenoble Alpes

500 000 m² de bâtiments, 60 000 étudiants, 175 hectares, 29 établissements : depuis le 1er janvier 2020, 29 établissements sont réunis pour former l’Université Grenoble Alpes (UGA). Un patrimoine immobilier gigantesque, de l’agglomération grenobloise (38) à Valence (26), en passant par les Hautes-Alpes (05), qu’il faut surveiller de près et constamment optimiser.

Le suivi des consommations a commencé dès 2006, avec un périmètre deux fois moins important. Au fil des années et des rénovations, les bâtiments sont équipés de compteurs et sous-compteurs pour connaître l’état de l’installation, superviser la maintenance et reventiler les dépenses d’énergies aux différentes entités.​ L’installation complémentaire d’une solution de monitoring énergétique ayant pour mission le suivi régulier des consommations a permis à l’UGA de faire de belles économies et de s’engager dans des bonnes pratiques environnementales.​
La Defense and Paris as a whole

#ImpactMaker. Demandez la newsletter

Besoin d'aide ?

  • Commencez ici !

    Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

  • Contactez le support

    Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

  • Où acheter ?

    Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

  • Parcourir la FAQ

    Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

  • Contacter le service commercial

    Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.