On appelle schéma électrique une représentation graphique (dessin ou tracé) d’un circuit électrique ou d’une installation électrique complète : il permet de simplifier une construction qui peut s’avérer parfois complexe. Pour le réaliser, on utilise des symboles qui font l’objet d’une convention. Le schéma montre ainsi les différents éléments qui composent le circuit électrique et leurs connexions. Toutefois la position des composants et leurs interconnexions ne correspondent pas pour autant à leur emplacement réel.
Le schéma électrique intervient dans la conception, la fabrication et la maintenance des systèmes électriques. Il peut servir à :
- expliquer le fonctionnement de l’équipement : le schéma électrique peut alors être associé à d’autres éléments comme des chrono-grammes ou des tableaux de données, selon les équipements associés ;
- permettre des essais avant la mise en service en offrant une vision des équipements ;
- simplifier la maintenance grâce à des schémas électriques à jour, qui donnent une connaissance d’ensemble de l’installation.