Schéma électrique : ce qu’il faut savoir

Parmi les travaux de second œuvre les plus complexes, l’installation électrique arrive en bonne position. C’est pourquoi il est indispensable, lors d’une construction ou d’une rénovation, d’établir un schéma électrique pour savoir précisément quels en sont les différents composants et comment ils sont alimentés. Les différents types de schémas électriques

Le schéma électrique : définition

On appelle schéma électrique une représentation graphique (dessin ou tracé) d’un circuit électrique ou d’une installation électrique complète : il permet de simplifier une construction qui peut s’avérer parfois complexe. Pour le réaliser, on utilise des symboles qui font l’objet d’une convention. Le schéma montre ainsi les différents éléments qui composent le circuit électrique et leurs connexions. Toutefois la position des composants et leurs interconnexions ne correspondent pas pour autant à leur emplacement réel.

Le schéma électrique intervient dans la conception, la fabrication et la maintenance des systèmes électriques. Il peut servir à :

  • expliquer le fonctionnement de l’équipement : le schéma électrique peut alors être associé à d’autres éléments comme des chrono-grammes ou des tableaux de données, selon les équipements associés ;
  • permettre des essais avant la mise en service en offrant une vision des équipements ;
  • simplifier la maintenance grâce à des schémas électriques à jour, qui donnent une connaissance d’ensemble de l’installation.

Les différents types de schémas électriques

Il existe différents modes de représentation des schémas électriques :

  • Le schéma électrique développé (ou schéma de principe) : c’est le type de schéma le plus souvent utilisé. Il est généralement représenté ouvert. Il fait en sorte que la compréhension des différents composants soit la plus simple possible, en évitant tout croisement de fils. Ainsi le tracé est facile à suivre. Mais il ne tient pas compte de l’emplacement réel des différents appareils. Connectez vos appareils à votre installation multimédia (réseau filaire), et ainsi accéder à vos contenus et services…
  • Le schéma architectural : c’est le type de schéma qui est réalisé par l’architecte, pour définir le schéma électrique d’une maison, par exemple. Il propose une vue en plan de la construction, sur laquelle sont approximativement placés les différents appareils (prises, points lumineux…)
  • Le schéma électrique unifilaire : il s’agit d’un plan de la maison montrant l’emplacement des conduits électriques. Un trait unique représente les différents conducteurs (2 ou plus) présents dans la même canalisation : le nombre de conducteurs en parallèle est symbolisé sur le trait.
  • Le schéma électrique multifilaire : il est réservé aux professionnels. Chaque conducteur est représenté par un trait et tous les conducteurs apparaissent donc clairement.

Les normes à respecter

Les installations électriques sont soumises au respect de la norme NF C 15-100 (installations électriques à basse tension) de l'Union technique de l'électricité (UTE). Cette norme définit les règles à respecter pour garantir des installations électriques sûres et le confort des occupants du logement.

  • La norme impose le respect d’un certain nombre de points :
  • La mise à disposition d’un schéma électrique
  • La protection de tous les circuits électriques par l’installation de DDR (disjoncteur et/ou interrupteur)
  • La mise en place d’une gaine électrique rassemblant toutes les arrivées des réseaux forts et faibles de l’installation
  • Un minimum de 4 circuits indépendants ou spécialisés, et un nombre minimum de points lumineux et prises par pièces
  • La mise à la terre de l’installation électrique
  • Une protection de type parafoudre dans certains cas
  • Des dispositions particulières si le mode de chauffage est électrique.

La salle de bains constitue une pièce à part, du fait des risques accrus liés à l’électricité : la norme définit 4 volumes réglementaires différents autour de la baignoire et de la douche. Ces volumes définissent les matériels électriques qui peuvent ou non être installés dans chaque volume.

Lire un schéma électrique : les symboles électriques

Pour comprendre un schéma électrique, il faut tout d’abord connaître les symboles utilisés pour représenter chaque connecteur, chaque appareil... En effet, toute installation électrique doit faire l’objet d’un schéma électrique, et celui-ci doit utiliser les symboles normalisés pour être déclaré conforme. Or ces représentations graphiques sont nombreuses.

De manière générale, on distingue 5 familles de symboles électriques :

  • Les symboles de commande : interrupteur, variateur, bouton poussoir…
  • Les symboles d’éclairage : spot, projecteur, lumière plafond…
  • Les symboles de prise de courant, d’antenne, de réseau... qui alimentent les différents appareils (l’électroménager par exemple)
  • Les symboles électriques d’équipements et circuits spécialisés
  • Les symboles divers

De même des lettres repères sont utilisées pour identifier certains éléments du schéma électrique. Il existe également des conventions pour le marquage des bornes d’appareils, utilisant à la fois des lettres majuscules et des chiffres. Pour éviter tout risque de confusion, on n’utilise pas les lettres I et O, qui pourraient être prises pour des 0 ou des 1. S’il s’agit de courant continu, on choisira les lettres de référence dans la première partie de l’alphabet, dans la seconde s’il s’agit de courant alternatif. Un marquage des contacts principaux et auxiliaires, des organes de commande… peut aussi être nécessaire.

La réalisation d’un schéma électrique peut se révéler complexe et dans certains cas, elle nécessite un savoir-faire professionnel. Mais il faut savoir qu’il existe des logiciels qui permettent de prendre en charge leur exécution. Schneider Electric peut vous accompagner avec son offre de logiciel de schéma électrique maison pour l’élaboration de plans conformes à la norme NFC15.100.

Pour vous accompagner

Accédez à nos catalogues

Besoin d'aide ?

Besoin d'aide ?

Sélectionnez le bon produit

Sélectionnez le bon produit

Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

Obtenir un devis

Obtenir un devis

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Où acheter ?

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

Centre d'aide

Centre d'aide

Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.

  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies