Surtension électrique
Parafoudres
Alimentations sécurisées et onduleurs
Limiteurs de surtension
Les surtensions électriques
Les surtensions électriques peuvent être dues à la foudre, aux manœuvres effectuées sur le réseau de distribution électrique, aux défauts survenant sur le réseau, ou encore, aux phénomènes de décharges électrostatiques. Ces augmentations soudaines de la tension peuvent avoir des conséquences dommageables sur les équipements raccordés au réseau électrique : destruction du matériel, usure prématurée des composants électroniques, déclenchements intempestifs des protections, etc. Ces surtensions électriques peuvent également affecter sensiblement la continuité de service des installations et entraîner des pertes d'exploitation.
Les parafoudres
L'énergie délivrée par les coups de foudre est très élevée. Lorsque qu'un coup de foudre survient près d'un réseau électrique, l'énergie peut se propager dans les installations situées à proximité et provoquer une surtensions électriques sur le réseau. Ce risque est augmenté par la présence d'ouvrages de grande hauteur, de lignes électriques aériennes, etc. Les parafoudres Schneider Electric permettent d'écouler vers la terre la surtension électrique générée par le coup de foudre. Selon le niveau d'exposition de l'installation, il est recommandé de procéder à une analyse précise du risque foudre afin de déterminer la protection la mieux adaptée. Localement, les équipements sensibles peuvent aussi être protégés des surtensions électriques à l'aide de prises parasurtenseurs de type SurgeArrest.
Les régulateurs de tension
Les régulateurs automatiques Schneider Electric sont des équipements autonomes utilisés pour protéger les équipements électriques ou électroniques contre les baisses de tension et les hausses de la tension électrique (sous-tensions et surtensions) quelles que soient leurs origines.
Les onduleurs
Grâce à leur batterie d'accumulateurs intégrée, les onduleurs assurent la continuité de l'alimentation électrique des installations basse tension en cas de coupure. Ils protègent également contre les surtensions électriques et les sous-tension. Les onduleurs sont destinés à la protection des équipements les plus sensibles, de l'équipement informatique isolé au data-center.
Les limiteurs de surtension
Installés au secondaire des transformateurs MT/BT des circuits à neutre isolé IT ou à neutre impédant, les limiteurs Cardew (éclateur) de Schneider Electric provoque l'écoulement à la terre en cas de surtensions électriques. Ceux-ci doivent être associés à un contrôleur d'isolement Vigilohm afin de surveiller le bon fonctionnement de la protection.