L'onduleur pour le jeu
Avec une alimentation indéfectible pour votre poste gaming, les pannes d'électricité ne vous empêcheront pas de gagner. APC by Schneider Electric présente l'onduleur Back-UPS™ Pro Gaming pour PC et consoles.

En bref
Indicateur cercle
Lorsque l'onduleur de jeu est alimenté par une batterie de secours, l'indicateur cercle indique le décompte pour vous permettre de consulter le temps restant en un clin d'œil.
Angle à 160°, visible en permanence
L'indicateur cercle a été spécifiquement conçu avec une inclinaison à 160°, pour être visible depuis presque n'importe quel angle.
Éclairage fonctionnel
Quand l'onduleur APC Back-UPS Pro Gaming détecte une anomalie d'alimentation (comme les surtensions, les creux de tension et même les défauts de câblage), il vous avertit avec des pulsations lumineuses.
Alimentation continue
Au cours d'une partie, vous vous déplacez, vous communiquez avec vos coéquipiers et vous établissez des stratégies. L'indicateur cercle breveté vous donne des informations vitales en un coup d'œil, pour que vous puissiez rester connecté à votre partie et vous concentrer sur la victoire.
Un onduleur gaming avec des LED RVB personnalisables
Un onduleur gaming avec des LED RVB personnalisables
L'onduleur APC Back-UPS Pro Gaming est équipé de LED à l'arrière qui éclairent les ports de connexion, pour vous permettre de voir exactement où vous branchez votre équipement de jeu. La couleur des LED arrière est synchronisée avec l'indicateur cercle, ce qui diffuse une lumière d'ambiance derrière votre équipement de jeu.
L'onduleur gaming est alimenté par un AVR (régulation automatique de voltage) et une onde sinusoïdale
Même les plus petites fluctuations d'alimentation peuvent réduire la durée de vie de votre PC et de votre console de jeu. L'onduleur APC Back-UPS Pro Gaming maintient l'alimentation à des niveaux stables grâce à la régulation automatique de tension (AVR) pour vos battles.
Toutes les batteries de secours ne se valent pas : en choisissant le mauvais modèle, vous pourriez rester sur la touche. L'onduleur APC Back-UPS Pro Gaming offre une onde de sortie sinusoïdale pour garantir que les équipements de jeu sensibles restent sous tension quand vous en avez le plus besoin.
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.