1. Qu’est-ce qu’une application eSetup ?
eSetup est une application destinée aux électriciens et installateurs Wiser qui configurent le système Wiser Smart Home de Schneider Electric. L’application eSetup permet de gagner du temps lors de l’installation et de la mise en service, car tout peut être fait à partir de cette application. Voici quelques-uns des nombreux avantages de l'application eSetup pour les installateurs et les électriciens Wiser :
- Évolution facile de l'entreprise sans utiliser de PC ou d'autres outils complexes pour configurer les produits intelligents connectés. Vous pouvez tout faire uniquement avec un smartphone ou une tablette.
- Pas de problème lors de l'installation et de la mise en service
- Conseils dans l'application
- Interface simple
- Facilité d'appel du centre d'assistance de Schneider Electric
- Disponibilité du mode de démonstration pour la simulation de configuration réelle
2. Comment eSetup aide-t-il les électriciens experts des installations ?
e-Setup de Schneider Electric est une application destinée aux électriciens experts des installations. Cela leur permet d'installer et de mettre en service facilement toutes les installations et tous les produits pour configurer le système d'automatisation Wiser Smart Home. Il réduit les efforts humains et gère tout virtuellement via une application.
3. Comment eSetup aide-t-il les électriciens Wiser ?
eSetup aide les électriciens Wiser des manières suivantes :
- Il les aide à mettre en service facilement tous les produits Wiser avec le soutien de conseils pas à pas.
- Il permet de mettre à niveau le logiciel embarqué du produit hors ligne, ce qui est extrêmement utile lorsqu'il n'y a pas d'Internet.
- Il permet de générer un rapport de configuration du système Home Touch, qui peut être enregistré sur le téléphone ou partagé via WhatsApp ou Gmail.
- Il permet une installation et une mise en service sans tracas avec les conseils de l'application, l'accès à l'interface simple, le mode de démonstration pour une simulation de configuration simple.