Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Chauffage électrique avec fil pilote

Sectionnement du fil

Quand les radiateurs ou le chauffe-eau sont gérés de façon centralisée, le sectionnement du « fil pilote » permettant cette fonction doit être prévu.
Ce sectionnement peut être réalisé de plusieurs manières :
• soit à l’origine de chacun des circuits de chauffage (au niveau de chaque disjoncteur),
• soit en association avec un interrupteur général de chauffage (au niveau de l’interrupteur différentiel s’il protège toutes les lignes de chauffage),
• soit par un dispositif indépendant (un disjoncteur 2 A protégeant spécifique le thermostat ou le gestionnaire de chauffage). Dans ce cas, il est obligatoire de coller une étiquette indiquant "Attention fil pilote à sectionner" sur le tableau de répartition et dans la boîte de connexion de chaque radiateur et/ou du chauffe-eau.


Emplacement du gestionnaire de chauffage

Les thermostats en ambiance doivent être situés à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m du sol pour répondre aux réglementations relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées.

Découvrez notre guide complet sur la NF C 15-100

Guide au format .pdf en téléchargement - Version régulièrement actualisée
Télécharger maintenant S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
 

Odace

 

Unica

 

Wiser - Maison Connectée

 

Resi9 Connect

 

Mureva Styl

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !