Les points d’éclairage extérieurs sont-ils obligatoires ?
Selon la norme NF C 15-100, un point d’éclairage est obligatoire pour chaque entrée principale ou de service, alors qu’il n’est que recommandé à proximité du garage.
Quels sont les spécifications pour un câble électrique à l’extérieur ?
L’alimentation des points d’utilisation extérieurs doit être réalisée en câble. Par ailleurs il est possible que l’éclairage soit alimenté par un des circuits de l’éclairage intérieur.
Comment installer une prise électrique à l’extérieur ?
Une prise extérieure doit être alimentée par un circuit spécialisé. Dans certains cas il peut être recommandé d’utiliser une protection différentielle dédiée. L’alimentation des points d’utilisation extérieurs doit être réalisée en câble.
Découvrez notre guide complet sur la NF C 15-100
Tous nos produits liés à la NF C 15-100
- Interrupteurs et prises Odace

Interrupteurs et prises Odace
Interrupteurs et prises Odace Interrupteurs et prises Unica 
Interrupteurs et prises Unica
Interrupteurs et prises Unica Wiser - Maison Connectée 
Wiser - Maison Connectée
Wiser - Maison Connectée Resi9 Connect - coffret de communication 
Resi9 Connect - coffret de communication
Resi9 Connect - coffret de communication Interrupteurs et prises - Mureva Styl 
Interrupteurs et prises - Mureva Styl
Interrupteurs et prises - Mureva Styl
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.