La norme NF C 15-100 dans la salle de bain : les points clés

  • La norme électrique dans la salle de bain | Tout savoir sur la norme NF C 15-100

  • [Webinar] La norme électrique NF C 15-100 dans la salle de bain

La sécurité électrique dans votre salle de bain : un impératif !

La salle de bain est une pièce unique de votre logement, combinant la présence d'eau et d'électricité. Pour garantir la sécurité des personnes et des installations électriques, la norme NF C 15-100 fixe des règles strictes. Chez Schneider Electric, la protection de votre maison est notre priorité. Ce guide vous aidera à comprendre les points clés de cette réglementation essentielle pour toute installation électrique en salle de bain, qu'il s'agisse de l'emplacement des prises électriques, des interrupteurs, des prises, de l'éclairage ou des équipements électriques spécifiques. 

Exigences spécifiques pour l'installation des prises électriques de salle de bain

Les normes prises salle de bain sont strictes pour éviter tout risque lié à la présence d'eau. 

  • Hauteur d'installation des prises électriques : L'axe des prises de courant doit être à une hauteur minimum de 5 cm du sol. De plus, pour répondre aux réglementations relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées, elle ne doit pas être installée à plus de 1,3 m de haut. 
  • Nombre et emplacement des prises de salle de bain : La norme impose l'installation d'au moins 1 prise dans la salle de bain, uniquement hors volume. Pour répondre aux réglementations relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées, une prise de courant 16 A 2P+T et non commandée, doit être disposée (hors volume) à proximité immédiate de la commande d'éclairage. 
  • Types de prises autorisées : Seules les prises de courant avec terre (2P+T) sont généralement autorisées hors volume. Pour le volume 2, une prise rasoir spécifique est tolérée. 

Interrupteurs et éclairage : Assurer la sécurité et le confort

L'éclairage en salle de bain est soumis à des règles précises pour éviter les chocs électriques. 

  • Interrupteurs de salle de bain : Les interrupteurs et commandes d'éclairage doivent être installés hors volume. S'ils sont installés dans le volume 2, ils doivent être de classe II et protégés par un dispositif différentiel de 30 mA. Les interrupteurs doivent être positionnés de manière à ne pas pouvoir être actionnés depuis la douche ou la baignoire. 
  • Éclairage dans la salle de bain : Dans les volumes 0, 1, 2 et dans le volume caché, l'éclairage doit être alimenté en TBTS (très basse tension de sécurité) avec une limitation à 12 V en courant alternatif et 30 V en continu (la source TBTS étant en dehors de tous les volumes). Dans le volume 2, il peut également être installé avec un socle DCL alimenté en BT protégé par un dispositif différentiel de 30mA à condition d'être de classe II. Hors volume, les règles générales s'appliquent. 

Que dit la norme concernant l’installation de certains équipements ?

Armoire de toilette 

La norme NF C 15-100 stipule que les caractéristiques d’un matériel installé à cheval sur plusieurs volumes doivent respecter celles du volume concerné le plus contraignant.

Toutefois, une armoire de toilette de classe II comportant une prise de courant 2P+T peut être installée dans le volume 2 à condition que la prise elle-même soit hors volume.

Lave-linge et sèche-linge

Les machines pour laver et sécher le linge ne sont pas autorisées dans volumes 0, 1 et 2.

Chacun de ces équipements doit être alimenté par un circuit spécialisé.

Radiateur et sèche-serviette électriques

Dans la norme NF C 15-100, les radiateurs ou sèche-serviettes électriques sont désignés comme « matériels d'utilisation ». Les matériels d'utilisation alimentés en basse tension ne peuvent pas être installés dans les volumes 0 et 1. Ils peuvent l'être dans le volume 2 s'ils sont de classe II et protégés par un dispositif différentiel 30 mA. 

Résille électrique

Les éléments chauffants électriques noyés dans le sol sont autorisés sous la zone hors volume et également sous le volume 2 à condition qu'ils soient mis à la terre et reliés à la liaison équipotentielle : un grillage métallique qui recouvre la résille, ou le revêtement métallique de la résille.

Y a-t-il une spécification pour le chauffage électrique dans une salle d’eau ?

Radiateur et sèche-serviette électriques 

Dans la norme NF C 15-100, les radiateurs ou sèches-serviettes électriques sont désignés comme « matériels d’utilisation ».

Les matériels d’utilisation alimentés en basse tension ne peuvent pas être installés dans les volumes 0 et 1.

Ils peuvent l’être dans le volume 2 s’ils sont de classe II et protégés par un dispositif différentiel 30 mA.

Résille électrique

Les éléments chauffants électriques noyés dans le sol sont autorisés sous la zone hors volume et également sous le volume 2 à condition qu’ils soient mis à la terre et reliés à la liaison équipotentielle :

  • un grillage métallique qui recouvre la résille,
  • ou le revêtement métallique de la résille.

Découvrez notre guide complet sur la NF C 15-100

Besoin d'aide ?

Besoin d'aide ?

Sélectionnez le bon produit

Sélectionnez le bon produit

Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

Obtenir un devis

Obtenir un devis

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Où acheter ?

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

Centre d'aide

Centre d'aide

Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.

  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies