France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Diagnostic électrique : la 1ère étape contre l’insécurité électrique

Depuis le 1er janvier 2009, le Diagnostic électrique est obligatoire lors de la vente d’un logement dont l’installation électrique a plus de 15 ans.

Sur les 30 millions de logements que compte la France, 7 millions ne répondent plus aux règles de sécurité électrique et 2,3 millions présentent un réel danger lié à la vétusté de leurs installations électriques, tels des risques d’incendie, d’électrisation, d’électrocution, qui sont sous-estimés, voire ignorés, par les occupants.

Pour remédier à cette situation, le législateur a institué le Diagnostic électrique, première étape vers le traitement de l’insécurité électrique.

1 diagnostic, 4 domaines clés

Depuis le 1er janvier 2009, ce diagnostic s’applique à toutes les ventes de logements dont l’installation électrique a plus de 15 ans. Il couvre 4 domaines clés :

  • l’alimentation électrique,
  • le tableau électrique,
  • la mise à la terre,
  • l’installation dans les différentes pièces.

Un signal d’alerte

Bien qu’obligatoire, ce diagnostic, réalisé par un diagnostiqueur qualifié et certifié, a d’abord une vocation d’alerte. A l’issue de son intervention, le diagnostiqueur doit :

  • informer le propriétaire de l’installation en précisant le type d’anomalies et leur localisation,
  • l’alerter sur les risques encourus en cas d’utilisation de l’installation,
  • lui conseiller de faire effectuer, dans les meilleurs délais et par un électricien qualifié, les travaux de mise en sécurité nécessaires. En revanche il n’impose rien, laissant le choix au propriétaire de faire réaliser ou non les travaux nécessaires.

Les restrictions

Limité à l’installation privative, c’est-à-dire au logement, à sa cave, à son garage ou même à sa piscine lorsqu’ils existent, le Diagnostic électrique ne concerne donc pas les parties communes d’un immeuble.

Autre restriction, il se fait à l’aide d’essais et de mesures “à vue“ : les textes précisent en effet que le diagnostiqueur n’a pas à déplacer les meubles ni à démonter l’installation. Seules les parties visibles et visitables de celles-ci sont donc contrôlées.

Anticiper

Dans le cas de travaux de valorisation d’un logement, l’électricien peut demander une attestation Consuel. Celle-ci a valeur de diagnostic électrique pendant trois ans, et permet d’économiser le coût de la prestation du diagnostiqueur.

Les diagnostics volontaires

Hors du champ réglementaire, des diagnostics volontaires peuvent aussi être proposés par des distributeurs d’énergie ou des organismes de contrôle.