Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

RT2012-RE2020, une dynamique sans cesse renouvelée

La Réglementation Thermique 2012 (RT 2012) cadre la consommation d'énergie des bâtiments neufs en France, pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d’eau chaude sanitaire et l'éclairage.

La RT2012 s'inscrit dans la continuité de plusieurs versions antérieures : RT74 ou RT1974 - 1982 - 1988 - 2000 - 2005
Chacune d'elles a eu des champs d'application plus larges et des exigences plus ambitieuses.

La RE2020 (initialement appelée RT 2020) remplacera la RT2012 et entrera en vigueur à partir de l'été 2021.

Comprendre la RT2012

Qu'est-ce que la réglementation thermique RT2012 ?
Quelles en sont les obligations ?
Quels sont les professionnels impactés ?

3 grands objectifs

• Une consommation d’énergie primaire réduite à 50 kWh/m2/an et une réduction des émissions de CO2.
• Une évolution technologique et industrielle significative dans la conception et la réalisation des bâtiments et pour chacune des filières énergétiques.
• Un bouquet énergétique équilibré, faiblement émetteur de gaz à effet de serre et contribuant à l’indépendance énergétique nationale.

Ces objectifs se traduisent à travers 3 exigences de résultats et quelques exigences de moyens.

RT2012 : 3 coefficients pour 3 exigences de résultats

Texte alternatif par défaut

Bbio, le coefficient en besoin bioclimatique

Une exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti. Cet indicateur rend compte de la qualité de la conception et de l’isolation du bâtiment, indépendamment des systèmes énergétiques mis en oeuvre (le système de chauffage en particulier).
Texte alternatif par défaut

Cep, le coefficient d'énergie primaire

Une exigence de consommation maximale d’énergie primaire Il impose le recours à des équipements énergétiques performants, à haut rendement. Il fixe un seuil à ne pas dépasser de 50 kWh/m2/an, modulé par divers critères. Il prend en compte 5 usages : chauffage, production d’eau chaude sanitaire, refroidissement, éclairage, auxiliaires (pompes et ventilateurs).
Texte alternatif par défaut

TIC, la température intérieure conventionnelle

Une exigence de confort d’été Conservé de la RT2005, il s’agit d’une exigence sur la température intérieure atteinte au cours d’une séquence de 5 jours chauds.

Les perspectives

Pour le résidentiel

• Une excellente isolation thermique des parois vitrées et opaques.
• Une enveloppe parfaitement étanche à l’air.
• Une VMC (ventilation mécanique contrôlée) optimisée.
• Des équipements de chauffage performants.
• L’introduction des énergies renouvelables.

Pour le tertiaire

• Une architecture plus compacte.
• Une prise en compte systématique de la meilleure orientation pour profiter des apports naturels de lumière et d’ensoleillement.
• Une installation de protections solaires (stores, débords de toit, végétation) pour faciliter le rafraîchissement des pièces orientées au sud.

RE2020 ?

Les Ministères de la Transition Écologique et Cohésion des Territoires a engagé des travaux sur la future réglementation environnementale 2020.
Schneider Electric suit attentivement le calendrier de mise en vigueur de la nouvelle RE2020 et travaille sur l’ensemble des nouvelles solutions pour améliorer la performance énergétique des bâtiments.
Je souhaite rester informé S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Une question ? Un projet ? Schneider Electric vous répond

Les produits pour mieux répondre à la RT2012

Interior designer discussing plan with a woman dispatch

Solutions résidentielles

Solutions tertiaires

Nous contacter

Norme NF EN 61 439

Texte alternatif par défaut

Norme NF C 15100

Belgium, Antwerpen, Young woman sitting on couch, working from home

RE 2020

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.