Το πλήθος στοιχείων στο καλάθι είναι 0 Τα Προϊόντα μου Το πλήθος στοιχείων στο καλάθι είναι 0 Τα Αρχεία μου

Οι μάρκες μας

Εγγραφείτε σήμερα
  • Λήψη προσαρμοσμένων εργαλείων και υπηρεσιών προϊόντων
  • Πρόσβαση στην εκπαίδευση
  • Διαχείριση υποθέσεων υποστήριξης
  • Δημιουργήστε και διαχειριστείτε τις παραγγελίες σας (μόνο εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες)
Συνδεθείτε τώρα Δημιουργία λογαριασμού Διαβάστε περισσότερα πλεονεκτήματα
SE logo LIO white header
0 το πλήθος στοιχείων των εγγράφων είναι
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54
Τα Προϊόντα μου Το πλήθος στοιχείων στο καλάθι είναι 0 Τα Αρχεία μου Το πλήθος στοιχείων στο καλάθι είναι 0 mySchneider σύνδεση/εγγραφή Ανοίγει σε νέο παράθυρο
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.
  • Σχετικά με εμάς
  • Newsroom
  • Λεπτομέρειες

  • Αρχική
  • Νέα & Δελτία Τύπου
  • Εκπρόσωποι
  • Επικοινωνία
  • Blog

Schneider Electric: Υποστηρίζει τη νέα γενιά GPU της NVIDIA με τα καινοτόμα συστήματα ισχύος 800 VDC

LIFE IS ON NVIDIA

Αθήνα, Greece

16/10/2025

·       Η Schneider Electric επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην υποστήριξη υποδομών 800 VDC για νέας γενιάς αρχιτεκτονικές racks υψηλής πυκνότητας

·       Οι καινοτομίες, που αφορούν τη μετατροπή, την προστασία και τη μέτρηση, βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη, συστημική προσέγγιση για βέλτιστη απόδοση και επεκτασιμότητα

·       Η εξειδίκευση σε θέματα ασφάλειας, προσομοίωσης και δοκιμών επιβεβαιώνει αξιόπιστες, έτοιμες για εφαρμογή λύσεις, όπως οι δυνατότητες τροφοδοσίας Live Swap

Η Schneider Electric, ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, ενίσχυσε τη δέσμευσή της να υποστηρίξει τη μετάβαση του κλάδου σε αρχιτεκτονικές ισχύος 800 VDC — μια κρίσιμη απαίτηση για τα νέα συστήματα υψηλής πυκνότητας που υιοθετούνται στα data centers νέας γενιάς.

Καθώς ο κλάδος επιταχύνει προς υψηλότερες πυκνότητες ισχύος και μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα, η Schneider Electric καινοτομεί ενεργά για να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες, υιοθετώντας μια ολιστική, συστημική προσέγγιση που ενσωματώνει μετατροπή, προστασία και μέτρηση ισχύος. Αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει, ότι τα συστήματα ισχύος δεν είναι μόνο αποδοτικά, αλλά και ασφαλή, ανθεκτικά και ready to scale.

«Η μετάβαση στα 800 VDC αποτελεί μια φυσική εξέλιξη, καθώς αυξάνεται η υπολογιστική πυκνότητα και η Schneider Electric δεσμεύεται να βοηθήσει τους πελάτες να πραγματοποιήσουν αυτή τη μετάβαση με ασφάλεια και αξιοπιστία», δήλωσε ο Jim Simonelli, CTO, Data Centers, Schneider Electric. «Η εξειδίκευσή μας έγκειται στην πλήρη κατανόηση του οικοσυστήματος ισχύος — από το δίκτυο έως τον server — και στον σχεδιασμό λύσεων που ενσωματώνονται ομαλά, λειτουργούν με προβλεψιμότητα και ασφάλεια.»

Νέο Sidecar, βασισμένο σε ολιστική προσέγγιση καινοτομίας στην παροχή ισχύος

Η παραδοσιακή διανομή ισχύος 54 VDC που χρησιμοποιείται σήμερα στα data centers έχει σχεδιαστεί για racks ισχύος επιπέδου κιλοβάτ και δεν μπορεί να υποστηρίξει τα racks επιπέδου μεγαβάτ που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σύντομα στα σύγχρονα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης (AI factories). Αυτό καθιστά απαραίτητα τα επεκτάσιμα συστήματα διανομής 800 VDC με ενσωματωμένη αποθήκευση ενέργειας.

Η Schneider Electric συνεργάζεται με τη NVIDIA για την ανάπτυξη ενός sidecar 800 VDC, ικανού να τροφοδοτεί racks έως και 1,2 MW, υποστηρίζοντας τη νέα γενιά GPU της NVIDIA και τις μελλοντικές εκδόσεις της υπολογιστικής υποδομής NVIDIA accelerated computing.

Το sidecar μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) που εισέρχεται στο data center σε 800 VDC, επιτρέποντας την ασφαλή και αποδοτική παροχή ισχύος επιπέδου μεγαβάτ, με ελάχιστο κόστος υλικών και υποδομής. Επιπλέον, το sidecar της Schneider Electric:

  • Προσφέρει τη μέγιστη αποδοτικότητα της αγοράς

  • Διαθέτει αρθρωτές μονάδες μετατροπής ισχύος

  • Είναι εξοπλισμένο με αρθρωτή αποθήκευση ενέργειας για βραχυπρόθεσμη εφεδρεία και εξομάλυνση φορτίου

  • Υποστηρίζει λειτουργία Live Swap για αυξημένη ασφάλεια

Το sidecar βασίζεται στη χαρακτηριστική συστημική προσέγγιση καινοτομίας της Schneider Electric στην παροχή ισχύος.

Αντί να εστιάζει αποκλειστικά σε μεμονωμένα εξαρτήματα, η Schneider Electric αντιμετωπίζει την υποδομή ισχύος ολιστικά. Μέσω του σχεδιασμού και της βελτιστοποίησης των συστημάτων ως ενιαίων συνόλων — που περιλαμβάνουν τεχνολογίες μετατροπής, έξυπνη μέτρηση και ενσωματωμένους μηχανισμούς προστασίας — η εταιρεία βοηθά τους πελάτες να επιτύχουν:

  • Προβλέψιμη και επιβεβαιωμένη απόδοση

  • Απλοποιημένη συντήρηση και επεκτασιμότητα

  • Υψηλότερη επιχειρησιακή αποδοτικότητα

Αυτή η συστημική καινοτομία αποτελεί κεντρικό στοιχείο για την υποστήριξη εγκαταστάσεων rack υψηλής πυκνότητας, οι οποίες απαιτούν αυστηρότερο έλεγχο στην παροχή και αξιοπιστία της ισχύος.

Βασισμένο σε δεκαετίες εμπειρίας στην ασφάλεια και την αξιοπιστία

Με πολυετή εμπειρία και ισχυρή φήμη στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των συστημάτων ισχύος, η Schneider Electric ενσωματώνει προηγμένα μοντέλα προσομοίωσης, ανάλυσης και εργαστηριακών δοκιμών για την επαλήθευση των λύσεων της. Αυτό περιλαμβάνει:

  • Εκτενή ανάλυση ρευμάτων βραχυκύκλωσης και arc flash

  • Πιστοποιημένα περιβάλλοντα δοκιμών για τη διασφάλιση της απόδοσης σε πραγματικές συνθήκες

  • Δυνατότητες Live Swap, που επιτρέπουν την ασφαλή συντήρηση, χωρίς διακοπή της λειτουργίας

Αυτές οι δυνατότητες διασφαλίζουν, ότι οι πελάτες μπορούν να εγκαθιστούν συστήματα 800 VDC με απόλυτη εμπιστοσύνη, γνωρίζοντας ότι πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα λειτουργικής ασφάλειας και ανθεκτικότητας.

Υποστηρίζοντας τον κλάδο

Ως τμήμα του οικοσυστήματος της NVIDIA, η Schneider Electric ευθυγραμμίζεται με τη συνολικότερη μετάβαση του κλάδου προς αρχιτεκτονικές νέας γενιάς, που απαιτούν ενισχυμένες ενεργειακές υποδομές.

«Οι επεκτάσιμες αρχιτεκτονικές ισχύος αποτελούν το θεμέλιο για την υποδομή τεχνητής νοημοσύνης νέας γενιάς, η οποία μεγιστοποιεί, τόσο την απόδοση, όσο και την ενεργειακή αποδοτικότητα», δήλωσε ο Dion Harris, Sr. Director, HPC, Cloud, and AI Infrastructure Solutions GTM στην NVIDIA. «Η NVIDIA και η Schneider Electric αξιοποιούν τη μακροχρόνια συνεργασία τους για να σχεδιάσουν και να προσφέρουν προηγμένες αρχιτεκτονικές ισχύος για συστήματα 800 VDC, που θα υποστηρίξουν τις εφαρμογές ΑΙ, οι οποίες θα διαμορφώσουν τη βιομηχανική επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης.»

Επικοινωνήστε με την Ομάδα Τύπου

Μαρία Κωνσταντίνου

Μαρία Κωνσταντίνου

Channels & Segments MarCom Leader SEE & Israel, Secure Power Division | Global Marketing
210 62 95 293
maria.konstantinou@se.com

Υιοθέτηση του Wiztrust's Blockchain Certification Platform

Από τις 2 Οκτωβρίου 2019 και μετά, προκειμένου να διασφαλίσει την επικοινωνία της, η Schneider Electric πιστοποιεί το περιεχόμενό της στο Wiztrust. Μπορείτε να ελέγξετε την αυθεντικότητα στον ιστότοπο Wiztrust.com για Εταιρικές επικοινωνίες.
Προβολή Δελτίου Τύπου (pdf, 185 kb) Ανοίγει σε νέο παράθυρο
Κοινοποιήστε αυτήν τη σελίδα:

Chat

Έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε βοήθεια; Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε!