{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Μπορούν να αντικατασταθούν οι επαφές και ο μοχλός των χειριστηρίων joystick Ø22 της σειράς Harmony XB4 & XB5;

Ανταλλακτικές επαφές και μοχλοί για τα εν λόγω χειριστήρια διατίθενται.

Ωστόσο, τα χειριστήρια joystick Ø22 τύπου XD4PA** (μεταλλικά) και XD5PA** (πλαστικά) μπορούν να εξοπλιστούν μόνο με τα ανταλλακτικά μπλοκ επαφών τύπου ZD4PA** και ZD5PA** αντίστοιχα.

Τα εν λόγω μπλοκ επαφών περιλαμβάνουν το κολάρο καθώς και 1NO επαφή ανά κατεύθυνση. Άλλο είδος επαφών, μεμονωμένες επαφές ή επιπλεόν επαφές δεν είναι εφικτό να τοποθετηθούν στα εν λόγω joystick.

Πλήρες χειριστήριο (XD4PA/XD5PA)


Μποκ επαφών (ZD4PA*0* / ZD5PA*0*)


Μοχλός (ZD4PA** / ZD5PA**)


Η επιλογή κωδικών μπορεί να γίνει από τον παρακάτω πίνακα.
Ανταλλακτικά χειριστηρίων Joystick Harmony ΧΒ4 & ΧΒ5
Για χρήση με χειριστήριο ΠεριγραφήΕμπορικός κωδικός    μπλοκ επαφώνΕμπορικός κωδικός μοχλού
XD4PA12Μεταλλικό / 2 κατευθύνσεις χωρίς επαναφορά ZD4PA103ZD4PA12
XD4PA22Μεταλλικό / 2 κατευθύνσεις με επαναφορά ZD4PA103ZD4PA22
XD4PA14Μεταλλικό / 4 κατευθύνσεις χωρίς επαναφορά ZD4PA203ZD4PA14
XD4PA24Μεταλλικό / 4 κατευθύνσεις με επαναφορά ZD4PA203ZD4PA24
XD5PA12Πλαστικό / 2 κατευθύνσεις χωρίς επαναφορά ZD5PA103ZD5PA12
XD5PA22Πλαστικό / 2 κατευθύνσεις με επαναφορά ZD5PA103ZD5PA22
XD5PA14Πλαστικό / 4 κατευθύνσεις χωρίς επαναφορά ZD5PA203ZD5PA14
XD5PA24Πλαστικό / 4 κατευθύνσεις με επαναφορά ZD5PA203ZD5PA24

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα