Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}
Παρέχουν οι ομαλοί εκκινητές Altistart 48 [ATS48] θερμική προστασία κινητήρα;
Ναι, οι ομαλοί εκκινητές Altistart 48 παρέχουν θερμική προστασία κινητήρα.
Η ένταση του ρεύματος και η κλάση προστασίας μπορούν να ρυθμιστούν:
Η ένταση του ρεύματος και η κλάση προστασίας μπορούν να ρυθμιστούν:
Settings menu (Set) | -> | Nominal motor current (In) | = | 0.4...1.3 Icl (Icl = ονομαστικό ρεύμα εκκινητή) |
Protection menu (PrO) | -> | Motor thermal protection (tHP) | = | 30: class 30 |
25: class 25 | ||||
20: class 20 | ||||
15: class 15 | ||||
10: class 10 (factory setting) | ||||
10A: class 10A | ||||
2: sub-class 2 | ||||
OFF: no protection |
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
{"support":{"yesButton":"Ναι","noButton":"Όχι","feedback":{"title":"Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;"},"submitButton":"Υποβολή","successMessage":"Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας","title":"Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;","feedbackPercentLabel":"από άτομα που βρήκαν χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες","captcha":{"error":"Επιλέξτε το πλαίσιο"}}}
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά: