{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Κατά την επιλογή κλεμμορελέ της σειράς RSL , αναφέρεται η ονομαστική τάση λειτουργίας και η τάση πηνίου των ρελέ. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο τάσεων?

Η ονομαστική τάση λειτουργίας είναι η τάση με την οποία θα τροφοδοτήσουμε τους ακροδέκτες Α1, Α2 στη βάση του ρελέ.Ανάλογα τη βάση που έχουμε, έχουμε και διαφορετική τάση τροφοδοσίας AC/DC και βάσει της τάσης αυτής επιλέγουμε και τον τύπο του ρελέ. Π.χ. για το κωδικό RSL1P*PU (κωδικός βάση + ρελέ) ισχύει:Τάση λειτουργίας: 230V AC/DC (στους ακροδέκτες Α1, Α2 για τον οπλισμό του ρελέ) Τάση πηνίου ρελέ: 60VDC.Εάν χρειαστεί να αντικαταστήσουμε μόνο το ρελέ και όχι τη βάση θα πρέπει να επιλέξουμε ρελέ με 60Vdc τάση πηνίου. Αυτό γίνεται γιατί η βάση έχει ένα ηλεκτρικό κύκλωμα το οποίο προσαρμόζει την τάση λειτουργίας στη τάση του πηνίου. ¨Ετσι εμείς τροφοδοτούμε το ρελέ με 230V αλλά στη πραγματικότητα η τάση που οπλίζει το ρελέ είναι 60VDC.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Ρελέ Zelio
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Ρελέ Zelio