{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

FAQ | Compatibility Zelio Soft 4.5 with Windows 7 64-bit & Windows 8.1 64-bit

Το πρόγραμμα Zelio Soft 4.5 είναι συμβατό και μπορεί να λειτουργήσει σε όλα τα λειτουργικά συστήματα από Windows XP μέχρι και Windows 8.1.
Για την επικοινωνία του PLC με το PC σας για λειτουργικά συστήματα Windows 7 64-bit και Windows 8.1 64-bit απαιτείται η εγκατάσταση των drivers που μπορείτε να βρείτε στα αρχεία https://www.se.com/download/WW/EN/file/26049624-Z2_USB-Driver-W7-64-bits_V1_0.zip/?fileName=Z2_USB-Driver-W7-64-bits_V1_0.zip&reference=Z2_USB-Driver-W7-64-bits_V1_0&docType=Software---Released

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα