{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ποιοί ενεργοποιητές (κλειδιά) χρησιμοποιούνται με τους διακόπτες ασφαλείας τύπου XCSPA και XCSTA;

Τα συμβατά κλειδιά για τους διακόπτες ασφαλείας της σειράς Preventa και ειδικότερα για τους τύπους XCSPA και XCSTA είναι τα ακόλουθα.



Τις περιγραφές και τα φύλλα δεδομένων των εν λόγω ενεργοποιητών θα βρείτε παρακάτω.
ΚωδικόςΠεριγραφήΦύλλο δεδομένων
XCSZ11Κλειδί ίσιο - για πλαστικό διακόπτηhttps://www.se.com/gr/el/product/XCSZ11
XCSZ12Κλειδί με ευρεία στερέωση - μήκος 40 mm - για πλαστικό διακόπτηhttps://www.se.com/gr/el/product/XCSZ12
XCSZ13Περιστρεφόμενο κλειδί - για πλαστικό διακόπτηhttps://www.se.com/gr/el/product/XCSZ13
XCSZ14Κλειδί ορθής γωνίας - για πλαστικό διακόπτηhttps://www.se.com/gr/el/product/XCSZ14
XCSZ15Κλειδί με ευρεία στερέωση - μήκος 29 mm - για πλαστικό διακόπτηhttps://www.se.com/gr/el/product/XCSZ15
XCSZ21Συσκευή συγκράτησης - για διακόπτηhttps://www.se.com/gr/el/product/XCSZ21

Περισσότερες πληροφορίες και διαστάσεις θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.
Αισθητήρες και Σύστηματα RFID > Μονάδες Ασφαλείας > Preventa XCS

Συνημμένα

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Preventa XCS
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Preventa XCS