{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Διατίθενται μπάρες γείωσης για τα μεταλλικά πεδία Spacial SF;

Στο συνημμένο αρχείο καθώς και παρακάτω μπορείτε να βρείτε τους εμπορικούς κωδικούς μπαρών γείωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επεκτεινόμενα πεδία SF.
ΚωδικόςΠεριγραφή
NSYRBL21656MΜΠΛΟΚ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΓΗΣ 2x16 + 5x6 mm2
NSYRBL21686MΜΠΛΟΚ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΓΗΣ 2x16 + 8x6 mm2
NSYRBL216146MΜΠΛΟΚ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΓΗΣ 2x16 + 14x6 mm2
NSYRBL216296M ΜΠΛΟΚ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΓΗΣ 2x16 + 29x6 mm2
NSYRBLZ21656ΜΠΛΟΚ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΓΗΣ + ΒΑΣΗ 2x16 + 5x6 mm2
NSYRBLZ21686ΜΠΛΟΚ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΓΗΣ + ΒΑΣΗ 2x16 + 8x6 mm2
NSYRBLZ216146ΜΠΛΟΚ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΓΗΣ + ΒΑΣΗ 2x16 + 14x6 mm2
NSYRBLZ216296ΜΠΛΟΚ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΓΗΣ + ΒΑΣΗ 2x16 + 29x6 mm2

Συνημμένα

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Spacial SF
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Spacial SF