{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ρύθμιση του επιτηρητή ταχύτητας RM35S0MW (Zelio Control)

Το προϊόν παρακολουθεί μια σειρά από παλμούς που χαρακτηρίζονται από σήμα δύο καταστάσεων.
Η μέτρηση της ταχύτητας επιτυγχάνεται με τη μέτρηση της περιόδου του σήματος.
Για να καθορίσετε την ταχύτητα είναι απαραίτητο να επιλέξετε Value σε % και Range.

Για παράδειγμα όταν επιλέγετε χρονικό διάστημα 0.5-5 δευτερόλεπτα (το οποίο αντιστοιχεί στη συχνότητα από 0.2 έως 2Hz
ή για ταχύτητα 12 έως 120 rpm), το διάστημα παλμών μπορεί να ποικίλει εντός αυτού του χρονικού εύρους.
Η ταχύτητα εκτιμάται με την καθορισμένη τιμή σε%.

Παράδειγμα 1:
Σε χρονική κλίμακα 0,5-5s και τιμή 15% καθορίζετε 0,75s (1,3Hz ή 78rpm)

Παράδειγμα 2:
Σε χρονική κλίμακα 1-10min και τιμή 30% καθορίζετε 3min (5mHz ή 0.3rpm)

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Zelio Control
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Zelio Control