{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ποιές είναι οι πλησιέστερες αντιστοιχίες μεταξύ παλαιών και νέων ασφαλειοαποζευκτών της σειράς Fupact ISFT;

Τις πλησιέστερες αντιστοιχίες των παλαιών κωδικών της σειράς Fupact ISFT με νέους κωδικούς θα βρείτε παρακάτω.


Παλαιός Κωδικός Νέος ΚωδικόςΠεριγραφή
LV480750LV480750Fuse switch disconnector body ISFT - 3Poles 3 F - DIN NH000 - 100 A
LV480751LV480751Fuse switch disconnector body ISFT - 3Poles 3 F - DIN NH000 - 100 A
LV480752LV480752Fuse switch disconnector body ISFT - 3Poles 3 F - DIN NH000 - 100 A
49800LV480800ISFT100 fixed front connected 1,5 to 50mm² cable connectors
49803LV480801ISFT160 fixed front connected M8 terminals
49804LV480802ISFT160 fixed front connected 2,5 to 95mm² cable connectors
49805χωρίς αντικατάσταση
49806LV480803ISFT160 fixed front connected with hook-on 60mm busbar M8 terminals
49813LV480804ISFT250 fixed front connected M10 terminals
49814χωρίς αντικατάσταση
49815LV480805ISFT250 with hook-on 60mm busbar M10 terminals
49816χωρίς αντικατάσταση
49819LV480806ISFT400 fixed front connected M10 terminals
49820LV480807ISFT400 fixed front with hook-on 60mm busbar M10 terminals
49821χωρίς αντικατάσταση
49825LV480808ISFT630 fixed front connected M10 terminals
49826χωρίς αντικατάσταση
49827χωρίς αντικατάσταση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την νέα σειρά Fupact θα βρείτε στον παρακάτω κατάλογο.

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=LVPED216031EN.pdf&p_Doc_Ref=LVPED216031EN

Κατηγορίες και σειρές προϊόντων:
Ασφαλειοδιακόπτες και Ασφαλειοαποζεύκτες>Ασφαλειοδιακόπτες>FuPact ISFT
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
FuPacT
{"support":{"yesButton":"Ναι","noButton":"Όχι","feedback":{"title":"Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;"},"submitButton":"Υποβολή","successMessage":"Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας","title":"Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;","feedbackPercentLabel":"από άτομα που βρήκαν χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες","captcha":{"error":"Επιλέξτε το πλαίσιο"}}}
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
FuPacT