{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Τι αφορά ο όρος "cascading";

Το "cascading" είναι η χρήση του current limiting capacity των διακοπτών ισχύος, σε ένα συγκεκριμένο σημείο της εγκατάστασης, για να επιτρέψει την εγκατάσταση lower-rated και συνεπώς φθηνότερων διακοπτών ισχύος κάτω από αυτούς.

Ο διακόπτης ισχύος που βρίσκεται από πάνω λειτουργεί ως φράγμα ενάντια στα ρεύματα βραχυκυκλώματος. Με αυτόν τον τρόπο, οι διακόπτες ισχύος που βρίσκονται από κάτω, και έχουν μικρότερη ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος από το αναμενόμενο βραχυκύκλωμα (στο σημείο της εγκατάστασης που βρίσκονται), λειτουργούν κάτω από τις φυσιολογικές τους breaking conditions.

Ο συνδυασμός δύο διακοπτών ισχύος σε ένα cascading configuration καλύπτεται από τα ακόλουθα πρότυπα:
- design and manufacture of circuit breakers (IEC 60947-2, Annex A),
- electrical distribution networks (IEC 60364-4-43 § 434.5.1).

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και πίνακες συνδυασμών θα βρείτε στο παρακάτω αρχείο.

Συνημμένα

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;