Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}
Αντικατάσταση της κατηργημένης συσκευής διασύνδεσης Modbus IFM με κωδικό TRV00210.
Η συσκευή διασύνδεσης TRV00210 μπορεί να αντικατασταθεί από την ακόλουθη.
Πληροφορίες σχετικά με την αντιστοιχία θα βρείτε παρακάτω.
Εμπορικός Κωδικός | Περιγραφή | Τεχνικά χαρακτηριστικά |
LV434000 | Enerlin'X IFM - συσκευή διασύνδεσης Modbus-SL για έναν αυτόματο διακόπτη | https://www.se.com/ww/en/product/LV434000 |
Πληροφορίες σχετικά με την αντιστοιχία θα βρείτε παρακάτω.
Characteristics | IFM interface TRV00210 | IFM interface LV434000 |
Circuit breaker compatibility | Masterpact NT/NW | Masterpact NT/NW |
Compact NS | Compact NS | |
Compact NSX | Compact NSX | |
Masterpact MTZ | ||
Modbus connector | 5-pin | RJ45 |
Cable | Free-ends Modbus cable | RJ45 Modbus cables |
Modbus circuit | D0, D1, common C, power supply | D0, D1, 0 VL common |
Connection of the 0 V common to a ground terminal block | Yes, ground terminal block required. | No, given that 0 VL is isolated. |
Modbus isolation | Two-wire RS 485 isolated repeater required | No repeater required |
Modbus line termination | Screwed | RJ45 |
Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά: