{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ποιές είναι οι αντικαταστάσεις των καταργημένων διακοπτών διαρροής τύπου Β της σειράς Acti 9 ID-RCCB;

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τις πλησιέστερες αντιστοιχίες μεταξύ παλαιών και νέων διακοπτών διαρροής τύπου Β.
Παλαιός κωδικός
(ID-RCCB)
Αντιστοιχία
(iID-RCCB)
Περιγραφή
16750A9Z61425
Acti9 iID 4P 25A 30mA B-SI RCCB
16751A9Z64425Acti9 iID 4P 25A 300mA B-SI RCCB
16752A9Z61440Acti9 iID 4P 40A 30mA B-SI RCCB
16753A9Z64440Acti9 iID 4P 40A 300mA B-SI RCCB
16754A9Z65440Acti9 iID 4P 40A 300SmA B-SI RCCB
16755A9Z66440Acti9 iID 4P 40A 500mA B-SI RCCB
16756A9Z61463Acti9 iID 4P 63A 30mA B-SI RCCB
16757A9Z64463Acti9 iID 4P 63A 300mA B-SI RCCB
16758A9Z65463Acti9 iID 4P 63A 300SmA B-SI RCCB
16759A9Z66463Acti9 iID 4P 63A 500mA B-SI RCCB
16760A9Z61480Acti9 iID 4P 80A 30mA B-SI RCCB
16761A9Z64480Acti9 iID 4P 80A 300mA B-SI RCCB
16762A9Z65480Acti9 iID 4P 80A 300SmA B-SI RCCB
Tεχνικές πληροφορίες και έγγραφα των υλικών μας θα βρείτε στο site μας, www.se.com/gr
Ηλεκτρική Προστασία και Έλεγχος > Acti 9 Διακόπτες Διαρροής > Acti 9 iID-RCCB, ID-RCCB (κατηργημένη σειρά)

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;