{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Από ποιά επιμέρους υλικά αποτελείται η κρεμαστή μπουτονιέρα με κωδικό XACB3205 | Harmony XAC.

Παρακάτω θα βρείτε τους εμπορικούς κωδικούς που διαμορφώνουν την μπουτονιέρα XACB3205 (για συναρμολόγηση από τον πελάτη).
Εμπορικός ΚωδικόςΠεριγραφήΤεμάχιαΤεχνικά χαρακτηριστικά
XACB030Κενή κρεμαστή μπουτονιέρα ελέγχου - 3 κάθετα ανοίγματα1https://www.se.com/ww/en/product/XACB030
ZA2BS844Κεφαλή μπουτόν-μανιτάρι επίγουσας παύσης - με συγκράτηση και σκανδαλισμό Ø401https://www.se.com/ww/en/product/ZA2BS844
XACS499Harmony XAC μονό μπλοκ μόνωσης - για κύκλωμα ισχύος - κάθετη στερέωση - 30mm1https://www.se.com/ww/en/product/XACS499
XESD2201Harmony XAC μπλοκ επαφών ελατηρίου - 3 NO  εμπρόσθιας τοποθέτησης 40 mm1https://www.se.com/ww/en/product/XESD2201
XACB9111Κεφαλή μπουτόν με κάλυμμα Ø4 mm - Λευκό - 4 mm, -25..+70 °C1https://www.se.com/ww/en/product/XACB9111
XACB9112Κεφαλή μπουτόν με κάλυμμα XAC-B - μαύρο - 4 mm, -25..+70 °C1https://www.se.com/ww/en/product/XACB9112
ZB2BY4951Harmony XAC ετικέτα σήμανσης 30 x 40 mm - Λευκό1https://www.se.com/ww/en/product/ZB2BY4951
ZB2BY2954Harmony XAC ετικέτα σήμανσης 30 x 40 mm - Μαύρο1https://www.se.com/ww/en/product/ZB2BY2954

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα