{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ποιά είναι η αντικατάσταση του ρυθμιστή στροφών με κωδικό ATV61HC13N4;

Ο κατηργημένος ρυθμιστής στροφών μεταβλητής ροπής ATV61HC13N4 (συνεχές ρεύμα εξόδου 259A με ικανότητα παροδικής υπερφόρτισης 120%) μπορεί να αντικατασταθεί με έναν από τους ακόλουθους ρυθμιστές μεταβλητής ροπής.
ΚωδικόςΠεριγραφήΦύλλο δεδομένων
ATV630C13N4 συνεχές ρεύμα εξόδου 250A με ικανότητα παροδικής υπερφόρτισης 110% https://www.se.com/gr/el/product/ATV630C13N4
ή
ΚωδικόςΠεριγραφήΦύλλο δεδομένων
ATV630C16N4 συνεχές ρεύμα εξόδου 250A με ικανότητα παροδικής υπερφόρτισης 150% https://www.se.com/gr/el/product/ATV630C16N4

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα