Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}
Ποιά είναι η αντικατάσταση του ρελέ ισχύος LC1D25004P7;
Το κατηργημένο ρελέ ισχύος LC1D25004P7 μπορεί να αντικατασταθεί από το ακόλουθο.
Κωδικός | Περιγραφή | Φύλλο δεδομένων |
LC1DT40P7 | TeSys D ρελέ ισχύος-4P(4 NO)-AC-1-<lt/>= 440V 40 A-230V~ 50/60 Hz πηνίο | https://www.se.com/gr/el/product/LC1DT40P7 |
Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά: