Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}
Ποιά είναι η αντικατάσταση του ρελέ ισχύος LC1D25008P7;
Το κατηργημένο ρελέ ισχύος LC1D25008P7 μπορεί να αντικατασταθεί από το ακόλουθο.
Κωδικός | Περιγραφή | Φύλλο δεδομένων |
LC1D258P7 | TeSys D ρελέ ισχύος - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <lt/>= 440 V 40 A - 230 V~ πηνίο | https://www.se.com/gr/el/product/LC1D258P7 |
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
{"support":{"yesButton":"Ναι","noButton":"Όχι","feedback":{"title":"Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;"},"submitButton":"Υποβολή","successMessage":"Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας","title":"Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;","feedbackPercentLabel":"από άτομα που βρήκαν χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες","captcha":{"error":"Επιλέξτε το πλαίσιο"}}}
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά: