{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ποιά είναι η σύνθεση επίτοιχης μπουτονιέρας Harmony XALD με φωτιζόμενα μπουτόν Start & Stop;

Παρακάτω θα βρείτε τους κωδικούς σύνθεσης επίτοιχης πλαστικής μπουτονιέρας Harmony XALD με φωτιζόμενα μπουτόν Start & Stop και τάση τροφοδοσίας 230VAC.
ΚωδικόςΠεριγραφήΤμχ.
XALD02Harmony XALD κενή μπουτονιέρα - μετώπη με βάση ανοικτό γκρι - 2 ανοίγματα - Γκρι1
ZB5AW333Harmony XB5 φωτιζόμενο μπουτόν Ø22 με επαναφορά - ενσωματωμένο LED - Πράσινο1
ZALVM3Βάση μπουτονιέρας με ενδεικτική λυχνία LED Ø22 230..240 V - πράσινο1
ZENL1111Harmony XALD, XALK μονό μπλοκ επαφών για κεφαλή Ø22 1NO1
ZB5AW343 Harmony XB4 φωτιζόμενο μπουτόν Ø22 με επαναφορά - ενσωματωμένο LED - Κόκκινο1
ZALVM4Βάση μπουτονιέρας με ενδεικτική λυχνία LED Ø22 230..240 V - κόκκινο1
ZENL1121Harmony XALD, XALK μονό μπλοκ επαφών για κεφαλή Ø22 1NC1
ZBY2303Harmony XB4 θήκη 30 x 40mm με ετικέτα 8 x 27mm - με σήμανση START1
ZBY2304Harmony XB4 θήκη 30 x 40mm με ετικέτα 8 x 27mm - με σήμανση STOP1
Tεχνικές πληροφορίες και έγγραφα των υλικών μας θα βρείτε στο site μας, www.se.com/gr.
Ανακαλύψτε περισσότερα
{"support":{"yesButton":"Ναι","noButton":"Όχι","feedback":{"title":"Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;"},"submitButton":"Υποβολή","successMessage":"Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας","title":"Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;","feedbackPercentLabel":"από άτομα που βρήκαν χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες","captcha":{"error":"Επιλέξτε το πλαίσιο"}}}
Ανακαλύψτε περισσότερα