Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}
Πως ρυθμίζεται η έξοδος ρελέ R1 σε ρυθμιστή στροφών Altivar 12 [ATV12*];
Η επαφή ρελέ R1 των ρυθμιστών στροφών Altivar ATV12 έχει τη δυνατότητα να προγραμματιστεί έτσι ώστε να εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες.
Με πλοήγηση στο μενού CONF --> FULL --> I_O --> R1:
nO | Απενεργοποιημένο |
FLt | Δεν ανιχνεύθηκε σφάλμα (εργοστασιακή ρύθμιση) |
rUn | Ρυθμιστής σε λειτουργία |
FtA | Επετεύχθει κατώφλι συχνότητας |
FLA | Επετεύχθει HSP |
CtA | Επετεύχθει κατώφλι Ι |
SrA | Επετεύχθει κατώφλι αναφοράς συχνότητας |
tSA | Θερμική κατάσταση κινητήρα |
ULA | Alarm υπoφόρτισης |
OLA | Alarm υπερφόρτισης |
AP1 | AI1 Al. 4-20 - εμφανίζεται μόνο αν το Al1t έχει ρυθμιστεί στο 0Α |
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
{"support":{"yesButton":"Ναι","noButton":"Όχι","feedback":{"title":"Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;"},"submitButton":"Υποβολή","successMessage":"Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας","title":"Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;","feedbackPercentLabel":"από άτομα που βρήκαν χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες","captcha":{"error":"Επιλέξτε το πλαίσιο"}}}
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά: