{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Masterpact MTZ: Πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία του Micrologic X.

Όταν το ονομαστικό ρεύμα του φορτίου ξεπερνάει το 20% του ονομαστικού ρεύματος του διακόπτη, η Micrologic X μπορεί να τροφοδοτηθεί χωρίς την βοήθεια κάποιας εξωτερικής τροφοδοσίας. Ωστόσο για τιμές μικρότερες του 20%, η Micrologic X μπορεί να τροφοδοτηθεί με τους ακόλουθους τρόπους.

-             Εξωτερική τροφοδοσία 24V DC (π.χ. LV454444)

-             Τροφοδοτικό 24V DC της σειράς ABL8 (π.χ ABL8RPS24030)

-             Στοιχείο VPS (LV850060)

Στην περίπτωση εγκατάστασης κάποιου ψηφιακού στοιχείου προστασίας, το εξωτερικό τροφοδοτικό είναι απαραίτητο.

Για την παραμετροποίηση βασικών ρυθμίσεων, εκτός από τα παραπάνω, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το φορητό τροφοδοτικό για το Micrologic X με κωδικό LV850055SP.

Για την τροφοδοσία των LED ενδειξης σφάλματος, η Micrologic X διαθέτει εσωτερική μπαταρία. Στην περίπτωση αντικατάστασης ο κωδικός έιναι ο LV833593SP

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
MasterPact MTZ
{"support":{"yesButton":"Ναι","noButton":"Όχι","feedback":{"title":"Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;"},"submitButton":"Υποβολή","successMessage":"Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας","title":"Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;","feedbackPercentLabel":"από άτομα που βρήκαν χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες","captcha":{"error":"Επιλέξτε το πλαίσιο"}}}
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
MasterPact MTZ