{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ποιά είναι η αντκατάσταση του ρυθμιστή στρφών ATV71HU40N4;

Μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα αντικατάστασης του ρυθμιστή στροφών ATV71HU40N4 (μέγιστο ρεύμα εξόδου 10.5 A δυνατότητα υπερφόρτωσης 150% για 60s) από τον ρυθμιστή ATV930U55N4 (μέγιστο ρεύμα εξόδου 9.3 A με δυνατότητα υπερφόρτωσης 150% για 60s ή μέγιστο ρεύμα εξόδου 12.7 A με δυνατότητα υπερφόρτωσης 120% για 60s).

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Altivar 71
Ανακαλύψτε περισσότερα
Σειρά:
Altivar 71