{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Ποιός μετασχηματιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί του 9070T1000D33;

Αντί του 9070T1000D33 (input 380/400/415 V, output 115/230 V, 1000 VA) μπορεί να εξεταστεί η περίπτωση χρήσης του ABT7PDU100G (input 215/230/245 V & 385/400/415 V, output 115/230 V, 1000 VA).

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα