Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}
Modicon M221: Πληροφορίες σχετικά με τις ενσωματωμένες I/O.
Ένα Modicon Μ221, αναλόγως του εμπορικού κωδικού του, μπορεί να έχει τις ακόλουθες ενσωματωμένες I/O.
· Sink/Source εισόδοι, εκ των οποίων κάποιες μπορούν να είναι υψηλής ταχύτητας, και σχετιζόμενες με High-speed Counters (HSC) της τάξης των 100kHz.
· Έξοδοι τύπου ρελε.
· Sink/Source έξοδοι, εκ των οποίων κάποιες μπορούν να είναι υψηλής ταχύτητας, και σχετιζόμενες γεννήτριες παλμών (PLS), διαμόρφωση πλάτους παλμού (PWM), έλεγχο θέσης (PTO), γεννήτρια συχνοτήτων (FREQGEN).
· Αναλογικές είσοδοι τύπου 0-10 V
Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;