{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Modicon M221: Μέγιστο πλήθος task και προτεραιοτήτων.

Στον παρακάτω πίνακα βρίσκονται όλα τα task types, οι λειτουργίες τους, πως ενεργοποιούνται, το εύρος λειτουργίας, το μέγιστο πλήθος και η προτεραιότητα τους στην εκτέλεση του προγράμματος.

Task Type

Scan Mode

Triggering Condition

Configurable Range

Max. Number of Tasks

Priority

Master

Freewheeling

Normal

Not applicable

1

Lowest

Periodic

Software timer

1...150 ms

Periodic

Periodic

Software timer

1…255 ms

1

Higher than master task and lower than event tasks

Event

Periodic

Physical inputs

%I0.2...%I0.5

4

Highest

%HSC function blocks

Up to 2 events per %HSC object

4

Ανακαλύψτε περισσότερα
{"support":{"yesButton":"Ναι","noButton":"Όχι","feedback":{"title":"Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθούμε;"},"submitButton":"Υποβολή","successMessage":"Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας","title":"Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;","feedbackPercentLabel":"από άτομα που βρήκαν χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες","captcha":{"error":"Επιλέξτε το πλαίσιο"}}}
Ανακαλύψτε περισσότερα