Αναζήτηση συνήθων ερωτήσεων

Ποιά είναι η αντικατάσταση το ρελέ ημιαγωγών SSRPCDS50A1;

Published date: 22 Φεβρουαρίου 2021

Αντί του ρελέ SSRPCDS50A1 (input 3-32 V DC, output 24-280 V AC, 50A) μπορεί να χρησιμοποιηθεί το SSP1A150BDT (input 3...32 V DC, output 24…300 V AC, 50Α).


Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;

Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;

Δεν βρίσκετε αυτό που αναζητάτε;

Επικοινωνήστε με την ομάδα πελατών για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την τεχνική υποστήριξη, την παροχή βοήθειας για θέματα παραπόνων και άλλα.