{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Πως εγκαθίσταται η πρίζα σουκο 81141 στον πίνακα Kaedra 13188;

Θα χρειαστείτε το πλαίσιο 13142 το οποίο έχει δύο εσοχές, μία 65 x 85 χιλιοστών και μία 90 x 100 χιλιοστών. Στην εσοχή των 65 x 85 χιλιοστών μπορεί να τοποθετηθεί η πρίζα σούκο. Επίσης θα χρειαστείτε και το πλακίδιο 13137 για να κλείσετε την εσοχή 90 x 100 χιλιοστών η οποία χρησιμοποιείτε για βιομηχανικές πρίζες.

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Προϊόν:
1313713142
Ανακαλύψτε περισσότερα
Προϊόν:
1313713142